This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:DCO 模式-实际频率

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1036383/cdce6214-dco-mode---actual-frequency

器件型号:CDCE6214

您好!

我目前正在测试 CDCE6214的 DCO 模式。

使用 ticspro 设置和更改输出频率可以很好地工作。

我需要知道芯片在 DCO 模式下输出的频率。

是否可以使用 I2C 读回实际的 DCO 分子? 或者是否有必要使用增加/减少命令跟踪此值?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    不幸的是,这不能被读回。 您必须在自己的代码中对增量/减量步进进行计数。 然后、您可以在知道步长频率的情况下计算实际的频率偏移。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好、我们似乎对此组件有相同的问题!

    它不仅不能读回、而且我们也不能重置它、它可能失控!
    => e2e.ti.com/.../cdce6214-fine-tuning-frequency-on-the-fly