This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3162:接地连接和噪声

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1022257/dac3162-ground-connections-and-noise

器件型号:DAC3162

尊敬的社区:

我已经看到 DAC3162具有模拟和数字电源引脚、但接地引脚没有区别。 是否最好将它们连接到模拟或数字接地? 对于 BIASJ 引脚、接地应该与 GND 引脚相同、或者模拟接地更好地降低噪声?

我不确定的另一部分设计是关于输出级。 DAC 输出是直流耦合的、以获得 具有不同振幅和20ns 位时间的数字代码波。 我应该将这个级指向模拟接地还是数字接地? 电路板上还有一个 ADC、恐怕将 DAC 的输出级连接到模拟接地会干扰 ADC 转换。

感谢您的任何建议或建议。

此致、

Ian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我建议对两者使用单个接地。 这一点的关键是对位于 DAC 和 ADC 周围的电路进行良好分区。 不要在与模拟输入或时钟输入相同的区域使用高速数字走线、在顶层路由敏感模拟信号、在底层路由数字开关信号等

    请参阅随附的文档、了解有关此内容的更多信息。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../7840.Schematic-and-Layout-tips.ppt