This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516:机械

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516, AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320318/tx7516-mechanical

器件型号:TX7516
主题中讨论的其他器件: AFE5828

您好

为了散热,金属散热器将安装在顶部 TX7516上。  我们应该施加足够的机械压力以确保良好的导热性。

TX7516 BGA 芯片的建议机械压力是多少(单位为 PSI ,磅/平方英寸),以避免 IC 因过应力而退化。  AFE5828有同样的问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前此信息不可用。 但我们将与封装团队合作以获取详细信息。 我将通过邮件参加本次讨论。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔