This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043HG-Q1:CAN 相关问题

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043HG-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565793/tcan1043hg-q1-can-related-question

器件型号:TCAN1043HG-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

工具/软件:

如果 CAN 控制器使用 PLL 生成工作时钟频率 (40MHz 或 80MHz)、则 PLL 的长期抖动必须小于 2ns。 TCAN1043 芯片是否可以满足此要求?

TCAN1043 芯片是否通过了 C&S Group GmbH 提供的 IOP 测试?

TCAN1043 芯片是否符合 CIA601-4 版本 2.0.0?

 

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongfan:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    您特别选择 TCAN1043HG 的原因是什么? 如果您不需要 70V 总线保护(用“H"后“后缀后缀表示)、我强烈建议使用 TCAN1043N 或 TCAN1043A。 这些采用的是较新的工艺技术、这些器件支持更高的数据速率、并具有改进的成本结构、以及其他改进。  

    1.通常情况下、CAN 收发器不指定抖动。 这是因为有许多变量会影响抖动、例如电缆长度、节点数和总线特性阻抗。 但是、TCAN1043 完全符合定义 CAN 物理层的 ISO 11898-2 标准、因此此处我不会看到任何特定问题。  

    2.是的。 通常、您可以联系您的 TI 代表进行所有器件测试和认证。 也欢迎您  发送电子邮件至 ethan.s@ti.com、我可以发送此文档。

    3.我想您指的是 CAN SIC、其中最新版本在 ISO 11898-2:2024 中定义。 TCAN1043 不是 CAN SIC 器件。 TCAN1473 是 TCAN1043 的 SIC 版本。 但是、此器件目前处于预发布阶段: https://www.ti.com/product/TCAN1473-Q1 

    如果回答了您的问题、请告诉我、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ethan
    你的回答很好地解决了我的问题。
    但我还有一个问题想问你。

    TCAN1043HG-Q1 是否符合 ISO11898-1 标准?Ω

    - Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    很高兴这有帮助。

    ISO 11898-1 是数据链路层和物理编码子层的标准。 这旨在标准化微控制器、而不是收发器。 TCAN1043(是一款收发器)仅通过 ISO 11898 进行了标准化 2.  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需更多信息、请访问 ISO 网站: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11898:–1:ed-3:v1:en 

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    Ethan