This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:3.3 至 5 v 左移的示例请求

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639253/txs0108e-sample-request-for-3-3-to-5-v-leval-shifting

器件型号: TXS0108E

我们需要使用 TXS 0108E 来转换从 3.3V 微控制器通信的控制信号、以驱动 5V LCD 显示屏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请联系您当地的 TI 代表来协调此器件的样片。  

    此致、

    插孔