This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1477:Eagle 封装

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175303/sn65hvd1477-footprint-in-eagle

器件型号:SN65HVD1477

大家好、

我们的客户注意到、可从 UltraLibrarian 下载的 SN65HVD1477DGKR (VSSOP 封装)封装适用于 SOIC 版本、因为封装尺寸为5.005mm x 3.988mm。  我们是否具有采用 Eagle PCB 格式的 SN65HVD1477DGKR (VSSOP 封装)的正确封装?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、在连接方面似乎有误。 我们没有正确的封装图-我将看到我可以做些什么来链接新的封装、但我不确定需要多长时间、因为它需要经过多个不同的人员来解决问题、因为我没有 直接控制任何超文本文件。  

    可从产品页面访问的封装图可用作适当封装的参考、因为让客户花几分钟时间从封装图创建封装图将比固定封装快得多、因为这可能需要一段时间 解决此问题。

    最棒的

    Parker Dodson