This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:存储温度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710, ISOM8711, ISOM8110, ISOM8610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1364280/isom8110-storage-temperature

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他部件: ISOM8610、ISOM8710 、ISOM8711

大家好、

我们的客户需要 ISOM8110的存储温度范围、但很遗憾、数据表中未指定该范围。

根据我的检查、所有其他光耦仿真器(ISOM8610、ISOM8710、ISOM8711)都 支持 -65°C 到+150°C 的存储温度范围。 这是否相同的存储温度范围适用于 ISOM8110?

 

此致、

杰约马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    是的、ISOM8110的存储温度与其他光耦仿真器相同。  

    此致!
    安德鲁