This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AVCLVCDIRCNTRL-EVM:EVM 上存在哪些系列芯片

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AVCLVCDIRCNTRL-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849013/avclvcdircntrl-evm-which-family-chips-are-present-on-the-evm

器件型号:AVCLVCDIRCNTRL-EVM

大家好、团队、

我想订购 AVCLVCDIRCNTRL-EVM。 由于该 EVM 是通用的且同时支持 LVC 和 AVC、我不确定该 EVM 是否附带任何已组装的芯片、或者是否应单独订购它们。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 手册中的表2和表5显示、转换器既未组装也未提供。