This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我可以估算电平转换器输出的适当阻尼电阻值吗?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1374033/faq-can-i-estimate-appropriate-dampening-resistor-value-for-level-shifter-outputs

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  自动双向电平转换器 > 固定 DIR / DIR CNTRL 电平转换器 >>电流常见问题解答

如有疑问、请在输出端使用0欧姆串联电阻器并根据您的系统需求进行相应调整。

它也可以使用可用的 IBIS 模型进行仿真。

为了进行粗略估算、请考虑以下因素(注意、Vcc、VOH、IOH、VOL IOL 参数在数据表中指定):

  •  驱动高电平时电平转换器的输出阻抗。 根据数据表给出或由估算得出、ROH =(Vcc - VOH)/ IOH。
  •  驱动低电平时电平转换器的输出阻抗。 如数据表中给出或由估算得出、ROL = VOL / IOL。
  • 连接到电平转换器输出的传输线路的阻抗、通常为50欧姆。

对串联阻尼电阻的准确估算、R_damp =传输线路阻抗- ROH (或 ROL)。

有关更多信息、请参阅 [常见问题解答]将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况?

除了阻抗匹配、 还应考虑信号的上升/下降时间(较快的上升/下降通常需要较低的电阻值)、容性负载(较高的容性负载可能需要较低的电阻值)和功率耗散(确保可以在不过热的情况下处理预期的电流)。

如果已知所用传输线路或接口的电感(以亨利为单位)和电容(以法拉为单位):R_damp (以欧姆为单位)= 2 * √(L/C)的一般经验法则。