This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:具有成本效益的控制器、可生成50%占空比300K 至500K 输出

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800, UCC28700, TL2845, UC2845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864822/uc2845-cost-effective-controller-to-generate-50-duty-300k-to-500k-output

器件型号:UC2845
主题中讨论的其他器件:UCC2800UCC28700TL2845

您好专家、

我们是否有任何具有成本效益的器件、能够输出50%占空比信号、并实现良好的器件到器件转换和高达500K 的电压?

客户需要这种控制器来设计辅助电源。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    TI 拥有许多可输出50%占空比的经济高效的 PWM 控制器,UCC28C4x 系列、UCC281x、UCC2800。

    您能否澄清一下器件对器件压摆率的含义?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    他们希望占空比和输出频率受他们所使用的器件的感染较小、并且外部组件的变化很小。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    他们的应用和电源是什么?

    如果它们使用反激式、则 UCC28700 PSR 反激式控制器可能是减少组件数量的一种方法。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    它们的实现方式如下:

    现在、他们想知道是否可以直接在这里用 tl2845替换 UC2845? 通过改变 RC、他们希望在500K 时输出 PWM、这是可以的吗?

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您这边有任何更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,谢尔登

    TL2845应该代替 UC2845。

    此致

    Peter