This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:OMAPL138EZWT3 安全特性支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640728/omap-l138-omapl138ezwt3-security-features-support

器件型号: OMAP-L138

您好:  

目前我使用的是 OMAPL138EZWT3、有一些新要求可能需要使用安全启动和禁用 JTAG。 查看 OMAP-L138 的文档、包括 SPRUGQ9、处理器数据表和技术参考手册。 我看到处理器确实支持这些特性、但进一步研究表明、它仅支持 OMAP 的特定 SKU。 我没有看到任何具体的信息来确认此 SKU 支持可能需要的功能。

我能否确认我的处理器支持这些功能? 如果它不支持他们、他们是一个安全启用的处理器 SKU、直接等同于我正在使用的处理器?