This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:GP EVM 引导问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657146/linux-processor-sdk-am335x-gp-evm-boot-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

我有2个 AM335x 评估模块、并尝试引导、然后按照快速入门指南说明进行操作。

我使用了 SD 卡及其原始图像。

在串行输出中、我具有以下内容:

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

U-Boot SPL 2014.07-g7e537bf (2015年2月11日- 08:15:16) ​


然后它会中断。


我从 TI 网页下载了 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin。 安装后、我运行已成功完成的 create_sdcard.sh 脚本。

当我尝试使用 sdcard 进行引导时,刚刚写入的输出是 CCCCCCCC....


有人对此问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GP EVM 主板版本是什么? 您是否正确设置了配置文件开关和 sysboot 开关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    主板是 AM335x ZCZ 基板 REV 1 6A、采用 AM3358处理器。

    我已将 sysboot 8-15 (SW4)设置为11111101、将0-7 (SW3)设置为01111111、并将配置文件设置为0000。 0表示开关处于关闭位置、1表示处于打开位置

    感谢你的帮助。

    此致、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 SW3和 SW4设置、请参阅此 wiki: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_U-Boot_User's_Guide
    请注意、这些开关在 GP EVM 上反相(即、ON 实际上是 OFF、反之亦然)。