This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:PMIC 设置说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1287958/processor-sdk-am62a-pmic-setup-understanding

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A
主题中讨论的其他器件:SK-AM62-LPTPS6594-Q1

我有自己的 AM62A 设计、并尝试确定如何配置 PMIC。  

参阅 《适用于 AM62A 的 SLVUCM3–TPS65931211-Q1 PMIC 用户指南》、它似乎未包含与 AM62A 搭配使用的适当设置列表、仅包含默认设置。   

 例如、在 SK-AM62-LP 设计中通常如何初始化 PMIC?  是否在某处对其进行了描述?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    我将该主题传送到我们的 PMIC 产品组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  后续步骤–我 并不知道 TPS65931211器件的默认设置实际上 已经进行了预编程、可 与 AM62A SoC 配合使用。

    我的实际情况是、我使用的 TPS6594-Q1未预编程、因此我尝试从本文档中恢复寄存器设置并将其应用于 TPS6594。  编辑:我还会 在 EVK 上读出 TPS65931211-Q1器件中的值、但仅有细微差异。

    到目前为止、至少尝试启动、我遇到了一些与多相输出相关的错误。  我为它启动一个新主题。   https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288411/tps6594-q1-startup-failing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    我要结束这个话题、因为您还有另一个职位、对应的是合适的专家。  

    此致

    穆库尔