用Seeed Studio BeagleBone Green Wireless开发板解决物联网应用开发面临的挑战

物联网(IoT)快速发展,成为了创新的主要驱动力,吸引了来自互联网应用和传统嵌入式设备领域的许多开发者。因为应用常常设计新的、未经测试的产品概念,此类产品的市场仍不确定。因此,使用能够快速做出原型机并进行早期用户接受测试开发方法非常重要。如果产品概念证明成功,就需要快速开发进入市场,以避免模仿竞争。

传统的嵌入式开发在进行任何用户测试之前首先需要设计制造定制硬件原型。这代表了具有硬件设计能力的公司的大部分时间和成本,尤其是主板需要使用无线连接和传感器增强处理器或微控制器(MCU)。如果你是互联网应用开发者,可能会就此中断,因为你可能无法获得硬件开发资源。虽然评估板可以帮助你开始开发,但是为具体终端应用定制评估板非常困难,几乎是不可能的,而对于涉及数以百计用户的大规模用户测试则可用于部署。

Seeed Studio的BeagleBone Green Wireless开发板结合了必要的技术和业务模式,去除了物联网开发者面临的许多障碍。Seeed Studio的BeagleBone Green Wireless主板上添加了在Wi-Fi®和Bluetooth®,通过去除cape或软件保护器以较低的成本提供必要的无线连接。为了便于为具体应用进行定制,Seeed Studio的BeagleBone Green Wireless设有两个Grove连接器,可以从Grove传感器的大型产品家族中选择传感器直接与连接器连接。不必再浪费时间、精力和支出用于硬件原型机,可以立刻创建定制传感器节点,为物联网应用在实际生活中创造原型机。

1 GHz的Sitara™ AM3358处理器是Seeed Studio BeagleBone Green Wireless的心脏,为物联网的端点或低成本网关提供完美的性能功率比。它能够有效地运行嵌入式Linux®,为物联网服务连接提供了广泛的选择,它的低功率意味着不需要担心温度传感器出现错误读数!

一旦完成工作原型机后,BeagleBone经验证的开源硬件业务模式允许进行快速地大规模部署。许多物联网应用需要大量的原型机进行充分的可行性测试。Seeed Studio BeagleBone Green Wireless的低成本使得为大规模可行性测试或者甚至少量生产产品部署标准开发板成为可能。在证明想法能够在实际生活中发挥作用前,不需要进行定制开发板设计。Seeed Studio BeagleBone Green Wireless的开源硬件使你的硬件设计团队或合作伙伴可以快速得创建成本优化的硬件版本,不需要从零开始设计。想要对开发板进行成本优化,但是没有硬件设计或制造资源?没有问题!Seeed Studio提供设计和制造服务,可以让你的产品产量快速提高。

了解更多关于AM3358处理器和 Seeed Studio BeagleBone Green Wireless的信息,请点击:

原文链接: