Vin=3.7V,Vout=0.75V,Cin=2*10uF Cout=2*22uF L=0.24uH
电路采用典型电路,如下所示,现在负载端的电流瞬态是0.9A/100nS,Imax=1A;想请教下,在这个瞬态条件下,芯片输出端的电压跌落/输出电压响应是什么样的?这个有相关的仿真或者是实际测试结果支撑吗?
HI
这个我们也没有数据或者波形,但是可以参考datasheet 第25页图 9-18/19. 只是你仅仅第0.9A的瞬态电流变化,电压波动相对会小很多。