作者:Bosheng Sun

作为德州仪器 (TI) 高性能隔离式电源团队的一名工程师,我主要与通常需要高性能电源的服务器及电信公司合作。开发高端功率因数校正 (PFC) 设计,不仅需要在特定负载下使总谐波失真 (THD) 低于一定百分比,而且还需要每个谐波都不超过 IEC 61000-3-2 合规性标准中规定的特定限值。在这篇共分两部分的博客中,我将介绍用于降低 PFC 谐波和改善 THD 的谐波注入法。

1IEC 61000-3-2 谐波限值

闭环调谐通常是一种降低谐波失真、改善 THD 的有效方法。不过,我看到过有 PFC 设计通过了 THD 测试,但无论工程师如何努力调谐控制环路,也无法通过单个谐波失真测试。传统闭环调谐在这种情况下帮助不大。因此需要使用新的方法来应对单个谐波。

我看到过工程师通过在单开关三相位整流器设计中注入三阶电流信号来降低 THD。这使我想到了一种抑制(补偿)高幅值谐波的类似方法。这种方法应该很容易使用,不仅不涉及额外的硬件成本,而且还非常灵活,可抑制任何阶数的谐波。

在 TI UCD3138 等数字电源控制器的帮助下,我开发出了一种简单的谐波注入法,其可有效抑制(补偿)任意阶数的谐波。因此,可降低特定阶数的谐波幅值、改善 THD。

基本原理是生成一个特定阶数的正弦信号,并将该信号注入 PFC 电流控制环路。正弦信号的幅值可根据负载和输入电压等工作条件进行动态调整,从而可最大限度地提高抑制效果。

更具体说,在数字控制 PFC 中,固件分为两个主环路:针对低优先级和低速任务(例如内务操作)的后台环路;以及针对高优先级和时间紧迫型任务(例如 PFC 状态机)的中断环路。

按照以下步骤在后台环路中实施该方法:

  1. 用模数转换器 (ADC) 在固定速率下测量输入电压 (Vac)。通过检查 ADC 测量值找到 Vac 零点交叉。算出两个连续零点交叉过程中 ADC 样片的数量,用以计算 Vac 频率。该频率是基本频率。
  2. UCD3138 的 ROM 中有一个正弦表。表中有 256 个条目对应于正弦波的一个周期,每个条目都是整数。以不同的速度读取该表,就可获得不同的正弦信号频率。正弦信号的幅值可能是表中条目乘以一个增益值。
  3. 以基本频率为基础,您将生成所需的高阶正弦信号。例如,如果 PFC 的第三谐波过高,而我们希望将它降低,就可生成一个三阶正弦信号。如果要抑制一个阶数以上的谐波,就生成相同阶数的正弦信号并将其组合在一起。这些正弦信号将作为用于注入的谐波信号。
  4. 每个正弦信号的幅值都可进行良好调谐。另外,也可根据工作条件(例如负载和输入电压)对该幅值进行动态调节,以便最大限度提高补偿效果。
  5. 重复上面第一个步骤。即使 AC 频率改变了,基本频率也会自动更新,而且可生成基于该最新基本频率的最新正弦信号。

该过程演示如下:

图 1:后台环路中的谐波注入流程图

相关博客:

 

原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2014/05/23/how-to-reduce-pfc-harmonics-and-improve-thd-using-harmonic-injection-part-1.aspx