作者: TI 专家 Bruce Trump
翻译: TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)
收起书本,拿出一张白纸。每个问题会和过去信号链的博文相关。如果你回答这些问题时有些困难,点击链接来引出关于这个话题的知识点。结尾处会提供答案,因此你可以给自己打分。试试看吧!
1. 增益为-0.1(反向) 的放大器…
- a) 很可能振荡。
- b) 需要一个有着特殊稳定性标准的运算放大器。
- c) 和单位增益放大器接在一起的时候将是稳定的。
- d) 在输入端需要一个特殊的衰减器来确保稳定运行。
- The Inverting Attenuator, G = -0.1
2. 将运放用作比较器…
- a) 是可以的如果不连接滞后。
- b) 能够实现较快的响应并且减少功耗。
- c) 是必要的,如果你需要推挽式的输出驱动。
- d) 可能需要注意避免打开差分输入钳位。
- Op Amps used as Comparators—is it okay?
3. 电源旁路电容...
- a) 在SPICE仿真中是不需要的。
- b) 是重要的,当你想要得到准确的SPICE仿真结果时。
- c) 值可以通过SPICE仿真实现优化。
- d) 电路版图可以通过SPICE仿真确定下来。
- *** Simulations and Power Supply Bypassing
4. 两阻值相等的电阻并联起来, 产生的热(约翰逊)斑点噪声…
- a) 会减半。
- b) 会以1.414的系数增加。
- c) 会以0.707的系数减小。
- d) 会以0.25的系数减小。
- Resistor Noise—reviewing basics, plus a Fun Quiz
5. 双运放将…
- a) 可能有很好匹配的偏移电压。
- b) 可能有很好匹配的偏移电压温漂。
- c) a和b。
- d) 可以节省空间和成本。
- Matchy Matchy—how alike are dual op amps?
6. 在双通道或者四通道中未使用的运算放大器,最好…
- a) 连接成单位增益放大器,同时输入端要在C-M范围内。
- b) 将所有的引脚悬空。
- c) 将输入端口都接到地,将输出端口悬空。
- d) 这是个不明智的实践。你应该选用一个单运放。
- The Unused Op Amp—what to do?
7. 光电二极管…
- a) 在正向偏置的时候会有更线性的响应。
- b) 在有入射光功率时会产生线性输出电压。
- c) 在零外加电压的情况下提供光敏电流。
- d) 在光导模式下表现的像光敏电阻。
- Illuminating Photodiodes ;-)
8. 实际的跨阻放大器 (TIA)的输入阻抗…
- a) 值接近零。
- b) 几乎是无限大。
- c) 表现为容性。
- d) 表现为感性。
- TIA Input Z: Infinite… or Zero? What is it, really?
9. 关于比较器和迟滞 …
- a) 高性能的比较器有很低的迟滞。
- b) 通过添加迟滞来减少转换出的干扰是可能的。
- c) 迟滞在转换中引入延迟,在高速电路中应该被避免。
- d) 迟滞发生在驱动特定材料电感的比较器中。
- Comparators—some practical stuff
10. 电位器…
- a) 不应该被用作可变电阻。
- b) 当可能的时候应该当做比例度量来使用。
- c) 不能被电子元件所代替。
- d) 在对数坐标时效果最好。
- When Potentiometers go to Pot
11. 当需要对多个精密信号进行处理的时候…
- a) 通常最好把大部分的增益放在第一级。
- b) 第一级较低的增益可以改善温度稳定性,并且减少偏移。
- c) 最后一级通常是最关键的,需要予以重视。
- d) 增益应该均等地分不到各级。
- Where to Put Your Gain—waxing philosophical
12. 数据手册中提供的IC元件的ESD容忍范围…
- a) 适用于电路操作之前组装和处理。
- b) 适用于典型的电路操作条件。
- c) 在每个生产的IC上进行测试。
- d) 是大量的IC中的一些取样测试。
- ESD… Zapp!
13. 在运算放大器的输入端均衡有效电阻…
- a) 是标准的做法,而且符合指定的操作条件。
- b) 通常是不必要的。
- c) 减小输入电流引入的偏移电压。
- d) 改善运算放大器的稳定性。
- Input Bias Current Cancelation Resistors
14. 热电偶的输出电压…
- a) 大约是与开尔文温度成比例的。
- b) 在两个不同导体的交界处产生。
- c) a) 和 b)
- d) 大约是与两个结点处的温度差是成比例的。
- Thermocouples—stuff that every analog designer should know
15. 从20kHz到100kHz频带范围内,放大器的噪声为5uV。它的噪声谱密度是…
- a) 17.7 nV/rt-Hz.
- b) -123 dBV.
- c) 35 nV/rt-Hz.
- d) 63 pV/Hz.
- Resistor Noise—reviewing basics, plus a Fun Quiz
16. 闪烁 (1/f) 噪声…
- a) 在拐角频率处终止。
- b) 以大约20dB每10倍频的速率下降。
- c) 以大约10dB每10倍频的速率下降。
- d) 在1Hz的带宽内有相等的能量。
- 1/f, Flicker Noise—the flickering candle
17. 失代偿运算放大器…
- a) 比类似的单位增益稳定的运算放大器提供更宽的增益带宽。
- b) 在G=1的时候会更稳定。
- c) 有更大的电压偏移温漂。
- d) 有更高的静态电流。
- Decompensated Op Amps
18. 斩波运算放大器…
- a) 没有标准的连续时间的运算放大器稳定。
- b) 在有用的范围内会有近似平坦的功率谱密度。
- c) 应该在需要非常低的输入偏置电流时被使用。
- d) 应该在声响巨大的摩托车中被使用。
- Chopper Op Amps—are they really noisy?
19. 管状聚酯电容器一端的条纹…
- a) 应该接地。
- b) 应该连接到更低的点位结点。
- c) 应该连接到更低阻抗的结点。
- d) 表示电容公差。
- PCB Layout Tricks—striped capacitors and more
20. 对于有着低源阻抗的低噪声运算放大器来讲…
- a) 反馈电阻应该有着低阻抗值。
- b) 运算放大器的电压噪声可能是至关重要的。
- c) 运算放大器的电流噪声可能是至关重要的。
- d) 运算放大器电路的输入阻抗应该与源阻抗相匹配。
- Op Amp Noise—the non-inverting amplifier and Op Amp Noise—what about the feedback?

给自己打分…
- 18-20 Bob Pease将很开心!
- 16-17 精通模拟!
- 14-15 略懂模拟!
- 12-13 可能是个数字设计者。
- 0-11 你是软件工程师吗?
这只是从过去的信号链话题中抽出的一些考题。我希望这给你带来乐趣,并且欢迎给出建议。
原文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/thesignal/archive/2013/06/17/pop-quiz.aspx