作者:Mekre Mesganaw

基本运行

在世界各地,随着人们不断投资于智能化程度更高的电网,传统的机电式电能表已变得不足以使电网现代化带来的利益最大化。其结果是,这些较旧的机电式电表正在被电子式智能电表所取代。这些全新的电子式电表在运行时通过使用模数转换器来检测电源电压以及从负载(如一所房子)汲取的电流。为了以适当的方式检测电源电流,要用电流传感器把从客户负载处汲取的电流转换成能由模数转换器检测的电压。可用来完成这种转换的一种特殊电流传感器是分流器。

 

如下面的图1所示,分流器根据欧姆定律运行 —— 其中电源电流流过分流器的输入端子,产生的跨分流器输出端子的电压被馈入模数转换器供检测。由于跨分流器输出端子的电压与流过分流器的电流是成比例的,所以通过应用适当的比例因子,检测到的电压可被转换回来以表示电流。

 

注意,尽管下图仅展示了分流器上的两个端子,但在实践中经常用到五端子分流器。在这个方案中,五个端子中的四个都被用来提供四端子检测功能,以便允许精确测量跨分流器的电压。第五个端子既被用来向电表提供电力,也被用来测量传送到客户负载的电源电压。

  

1在电能计量系统中的分流器使用

 

分流器的优势

 

讨论完分流器的基本运行,让我们来谈谈使用分流器的一些好处。首先,它们是不具有任何磁性组件的简单电流传感器。因此,它们不容易受到磁篡改,这一点不同于电流互感器(CT)传感器。在市场(其中电能窃用问题让人忧心忡忡)上,这个有利之处正是分流器经常被用作电流传感器的原因。

 

此外,分流器还相对便宜。由于静电计市场的成本约束性,这使得在单相电表中采用分流器当作电流传感器的举措具有高度吸引力。

 

分流器的另一个优势是,它可用来测量直流(DC)电流,这一点也和CT或罗柯夫斯基线圈有所不同。对特定应用而言,该优势特别有用。一个这样的应用(可受益于该优势)是将分流器用于服务器电源的分项计量,因为有些数据服务器可使用来自不间断电源(UPS)的DC电力。

 

当接触较高频率的信号时,分流器还显示出比CT更低的谐波相移。这使采用分流器的做法成为电源质量监测器极富吸引力的选择 —— 电源质量监测器可分析电压和电流的谐波,以确保提供给消费者的电源电压的质量以及消费者负载所产生的电流波形的质量。

 

最后,与CT不同的是,分流器不具备跨温度或输入电流的任何固有相移;但请记住,这并不意味着没必要执行相位补偿。因为存在可引起电压和电流之间非预期相移的其它相移源(如抗混叠滤波器),所以为了在功率因数较小时确保高准确度,相位补偿仍将必不可少。既然如此,这确实意味着当输入电流或温度改变时,可能根据所选择的CT发生相位误差变化。其结果是,使用电流互感器时的系统相位误差会比使用分流器时的系统相位误差变化大。这种较大的相位误差变化会使简单准确地进行相位校准变得更难,因此有可能导致跨温度或电流测量的功率误差发生变化。

由于我们讨论了使用分流器的有利之处,所以您可能想知道使用分流器的不利之处。为了找到答案,请继续关注本系列的下一篇博客。

 

其它资源:

  • 8 评论
  • 0 名在线用户
Anonymous
  • 授权代理英国TT电子电阻 电流传感器 分流器 可提供技术支持,联系我QQ 3298690139

    • 分流式电流与传统的电流互感器、霍尔传感器是从原理上完全不同的一种传感方式,具有其独特的优缺点。分流器其本质为一种阻抗很小的精密电阻,串接在待测电流信号回路中,利用欧姆定律来读取数值。铜分流器在成本上具有极大的优势,同时具有良好的抗电磁干扰能力,不存在直流和大电流饱和现象,线性度极佳,且其参数固定后不易篡改,防止窃电,目前已广泛应用于单相智能电能表中,占据国内单相智能电能表用电流传感器60%以上的份额。不存在固有的相移,但必要时仍需相位步长以达到最佳效果,高频测量时仍会有寄生参数的影响。分流器在安装体积上也有极大的优势。对于缺点,首先参数固定,使用不灵活,对于现场应用不如互感器。而且目前虽然不断改进但还是存在大电流的自热现象,对于温度的敏感性取决于材料的使用。并且不能实现电气隔离这是个极大的缺陷,限制了其使用场合,这点是由于其工作原理决定的,没法改变,不过可以在后级数字化后采取额外的隔离措施,如光电或电容,这样可以防止线性度恶化。

      • 对于大电流检测,优势的确显而易见~~~

        • 很不错,学习~~~

          • 确实分流器好处很多,电子式电能表刚出现的时候,分流器就已经用上了。

            我想唯一的一个不足,是分流器是非隔离的,并且一般装上后就不取下,参数也必须实现计算好

            现场测量上还是依靠CT方便些