作者:Liu Seasat; Yu, Yuntao
我国于2019年进入5G部署预商用阶段,国务院要求力争在2020年启动5G的全面商用。5G时代,移动通信基础设施将迎来全面的更新,5G基站建设迫在眉睫。由于5G普遍采用Massive MIMO架构,基站内的天线通道数量急剧提升。4G时代,天线形态基本是4T4R或者8T8R,按照三个扇区,对应的射频PA需求量为12个或者24个;5G基站以64T64R大规模天线阵列为主,对应的PA需求量高达192个,PA数量将大幅增长。 5G 传输的宽带调制需要PA提供更高增益,更高效率和更严格线性度,而且5G的工作频点为2.5GHz和3.5GHz,未来会扩展到4.9GHz,甚至28GHz,所以5G系统中的关键技术部分——射频功率器件也迎来了重大变化。目前基站功率放大器主要为LDMOS技术和GaAs技术。GaN PA由于具有带宽更宽…