Other Parts Discussed in Post: ADS8342

作者:Rick Downs,德州仪器 (TI) 高精度模拟应用工程经理

 

大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。

 

有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行,如图 1 所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在 ADC 输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间 tACQ 内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在 tACQ 内稳定到 0.5 最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。

 

 

图 1 高源阻抗会引起精度损耗

 

图 2 显示了驱动一个高精度 ADC 的建议电路。CSH 为 ADC 内部的采样电容,而 RSW 为采样开关的导通电阻(通常低到可以忽略不计)。转换器的采集时间 tACQ 期间,采样开关关闭。

 

图 2 驱动高精度 ADC 的建议电路

 

外部 CFLT 用于提供充电 CSH 所需的瞬时电流,其必须至少为 20x CSH。一般而言,1nF 较为合适。RFLT 用于阻止驱动运算放大器承受纯电容性负载。这样,RFLT 和 CFLT 构建起一个时间常量为 τ = RFLTCFLT 的 RC 电路。

 

为了保证所有一切都及时稳定以获得精确的信号采集,tACQ 必须为 ≥ k τ,其中k = ln(2(N+1))。K 为一个 N 位转换器稳定至 0.5LSB 要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值 τ,以及 RFLT 的值。

 

选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽,其必须为 4(1/(2πRFLTCFLT)) 以足够快地稳定。一些设计人员通常会忘记这个要求,可能选择一款比要求慢得多的运算放大器,从而得到令人失望的结果。

 

如欲了解采样过程、RC 时间常量计算以及正确选择运算放大器的更多详情,敬请访问:

 

  1. 《使用 SAR 模数转换器进行马达控制应用中的电流测量》(SBAA081),作者:M. Oljaca 和 J. McEldowney,2002 年 10 月,网址:http://focus.ti.com/lit/an/sbaa081/sbaa081.pdf
  2. 《设计 SAR ADC 驱动电路,第一部分:ADC 工作原理详解》作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2006 年 2 月,网址:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_022106.pdf
  3. 《ADS8342 SAR ADC 输入》(SBAA127),作者:M. Oljaca 和 B. Mappes,2005 年 1 月,网址:http://focus.ti.com/lit/an/sbaa127/sbaa127.pdf
  4. 《设计 SAR ADC 驱动电路,第二部分:SAR ADC 输入行为》,作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2006 年 10 月:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_100306.pdf
  5. 《设计 SAR ADC 驱动电路,第三部分:为 SAR ADC 设计优化的输入驱动电路》作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2007 年 3 月:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_031207.pdf
  6. 《外部组件提升了 SAR ADC 精度》,作者:B. Baker 和 M. Oljaca,EDN,2007 年 6 月 7 日,pp 67-75,网址:http://www.edn.com/article/CA6447231.html。 
  7. 《驱动 SAR ADC 首先是选择正确的运算放大器》作者:M. Oljaca 和 B. Baker,EDN,2008 年 10 月 16,pp 43-54,网址: http://www.edn.com/article/CA6602451.html

 

  • 以前使用ADC的时候,前端运放加一级跟随器,后端也有RC电路,但是没有考虑过R、C的值到底应该是多少。在不同速率的ADC前,使用相同的R、C值,看来这是错误的,必须按照不同ADC的参数来计算。

    本文提供了很多计算公式,都是以理论指导实践,受益匪浅。

  •        以前对ADC的输入级不怎么注意,都是直接将输入引脚接到被测的电压端或是接RC滤波之后再接到ADC输入端,有的场合出现过情况,有的则没有出现过意外情况。比如之前调试ADS1115的时候直接接到输入脚上就没有任何问题,采回数据特别稳定;而之前调试ADS7811时,就出现了采回数据跳动特别大的情况,用MSP430单片机内部ADC的时候也出现过数据跳动特别大的情况。那时候总结的原因是:慢速ADC牺牲速率,提高精度及稳定性,快速ADC追求速度为先,精度以及稳定度次之。这样总结的原因是ADS1115的采样速率只有2KSPS,而ADS7811大约有500Ksps。所以也就一直认为是这个原因。现在看来或许还与ADC输入级的处理有关,这个以后可以实验。

          之前在《德州仪器高性能单片机和模拟器件在高校中的应用和选型指南》(2012年版)看到过类似于此篇博文的文章,介绍的更加详尽。在书中介绍到,如果运放和ADC之间直接相连,则ADC输入端的电荷注入效应将对运放的输出造成影响,加入RC组合则会解决电荷注入效应的问题。与此同时,书中对RFLT和CFLT的选择也进行了介绍,CFLT要是银云母电容或C0G电容,这些电容能够为Csh提供稳定的电压和频率性能。 CFLT 必须至少为 20x CSH,接下来利用ADC内部电阻、电容决定RFLT:最终决定的Cin和Rin的时间常数是CFLT和RFLT时间常数的70%,RFLT的阻值大小为50Ω~2KΩ。当RFLT和CFLT决定后,运放电路应该在驱动阶跃信号是也能及时稳定得到期望的精度。

  • ADC的输入是很值得研究的课题,具体情况需要具体分析,以前模拟信号进ADC前,一般增加一级射随器,驱动隔离一下后直接进,没有加RC滤波,一是信号有衰减,二是参数选择不好,影响ADC,通过该文,从ADC内部分析,知道了它还有妙处,值得学习.个人认为放大器需要选择除了高增益带宽,还要高的转换速率.

  • "在 ADC 输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间 tACQ 内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在 tACQ 内稳定到 0.5 最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度“你这个观点让我茅塞顿开呀,谢谢。