Other Parts Discussed in Post: ADS8342

作者:Rick Downs,德州仪器 (TI) 高精度模拟应用工程经理

 

大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。

 

有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行,如 1 所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在 ADC 输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间 tACQ 内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在 tACQ 内稳定到 0.5 最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。

 

 

1 高源阻抗会引起精度损耗

 

2 显示了驱动一个高精度 ADC 的建议电路。CSH 为 ADC 内部的采样电容,而 RSW 为采样开关的导通电阻(通常低到可以忽略不计)。转换器的采集时间 tACQ 期间,采样开关关闭。

 

2 驱动高精度 ADC 的建议电路

 

外部 CFLT 用于提供充电 CSH 所需的瞬时电流,其必须至少为 20x CSH。一般而言,1nF 较为合适。RFLT 用于阻止驱动运算放大器承受纯电容性负载。这样,RFLT 和 CFLT 构建起一个时间常量为 τ = RFLTCFLT 的 RC 电路。

 

为了保证所有一切都及时稳定以获得精确的信号采集,tACQ 必须为 ≥ k τ,其中k = ln(2(N+1))。K 为一个 N 位转换器稳定至 0.5LSB 要求的时间常量值。由此,您可以确定最大值 τ,以及 RFLT 的值。

 

选择驱动运算放大器的关键参数是其单位增益带宽,其必须为 4(1/(2πRFLTCFLT)) 以足够快地稳定。一些设计人员通常会忘记这个要求,可能选择一款比要求慢得多的运算放大器,从而得到令人失望的结果。

 

如欲了解采样过程、RC 时间常量计算以及正确选择运算放大器的更多详情,敬请访问:

 

  1. 使用 SAR 模数转换器进行马达控制应用中的电流测量》(SBAA081),作者:M. Oljaca 和 J. McEldowney,2002 年 10 月,网址:http://focus.ti.com/lit/an/sbaa081/sbaa081.pdf
  2. 设计 SAR ADC 驱动电路,第一部分:ADC 工作原理详解》作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2006 年 2 月,网址:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_022106.pdf
  3. ADS8342 SAR ADC 输入》(SBAA127),作者:M. Oljaca 和 B. Mappes,2005 年 1 月,网址:http://focus.ti.com/lit/an/sbaa127/sbaa127.pdf
  4. 《设计 SAR ADC 驱动电路,第二部分:SAR ADC 输入行为》,作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2006 年 10 月:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_100306.pdf
  5. 设计 SAR ADC 驱动电路,第三部分:为 SAR ADC 设计优化的输入驱动电路》作者:R. Downs 和 M. Oljaca,2007 年 3 月:http://www.en-genius.net/includes/files/acqt_031207.pdf
  6. 外部组件提升了 SAR ADC 精度》,作者:B. Baker 和 M. Oljaca,EDN,2007 年 6 月 7 日,pp 67-75,网址:http://www.edn.com/article/CA6447231.html。 
  7. 驱动 SAR ADC 首先是选择正确的运算放大器》作者:M. Oljaca 和 B. Baker,EDN,2008 年 10 月 16,pp 43-54,网址: http://www.edn.com/article/CA6602451.html

 

Anonymous
  • TI的文章,特别是官方出的手册,是经过推敲的。一般很少出错。

    TI工程师的水平也是可很高的。

    当然,它讲的运放驱动ADC是正确的。它是在一定条件下的优选方法。

    但有些引起误导的事,我也提一下:

    “试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行,如图 1 所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在 ADC 输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流……”

    这句话首先说了不适合,而只在后面轻描淡写地提出不适合的条件,这样就误导了好多人,我见过现在流行 的设计中,即使对检测电流的取样电阻作AD转换,也一定要加一个运放才行!

    对于一般用途,它是不适用的。

    这就是本本主义与具体问题具体分析的区别,----摘自毛泽东选集

  • 很好的文章,德仪社区不愧是TI粉的技术宝库

  • 这篇文章解决了我的一个困惑,也就是为什么直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行实际值理论计算会有明显出入,以前没考虑到大输入阻抗从采样电容器吸取电流这回事!文中提到的解决方案回头试一试

  • 这篇文章解决了我的一个困惑,也就是为什么直接连接一个电位计到输入来验证其 ADC 的运行实际值理论计算会有明显出入,以前没考虑到大输入阻抗从采样电容器吸取电流这回事!文中提到的解决方案回头试一试

  • 虽然不见得会遇到和文章里一模一样的问题,但是还是学习了文章中解决问题的思路,从哪些地方入手、关键考虑因素等等。