单片差分放大器是集成电路,包含一个运算放大器(运放)以及不少于四个采用相同封装的精密电阻器。对需要将差分信号转换成单端信号同时抑制共模信号的模拟设计人员而言,它们是非常有用的构建块。例如,图1所示的INA134目的是用作适合差分音频接口的线路接收器。

1INA134差分线路接收器的简化内部原理图

 

虽然大多数设计人员都感觉这种简单的构件块用起来非常轻松惬意,但笔者还是发现在使用它们时有一个方面经常被忽视:差分放大器的两个输入端具有不同的有效输入电阻。笔者所说的“有效输入电阻”指的是由内部电阻器阻值和运放的运行产生的输入电阻。

 

图2展示了INA134的典型配置,具有标记的输入电压和电流以及内部运放输入节点处的电压。

2:用于差分放大器有效输入电阻分析的相关电压和电流

 

对于每个输入端,方程式1均将有效输入电阻诠释为:

 

 

 

 

让我们先从比较容易的部分开始:同相输入端。看图2中的示意图,您会发现R3和R4是串联的。假设没有电流进入或离开运放输入端,那么方程式2计算出的有效输入电阻仅为:

 

现在,让我们聚焦反相输入端。回想一下理想的运放规则:运放的两个输入端应始终处于相同的电势(方程式3):

您还可看到R3和R4在同相输入端形成了一个分压器。方程式4计算出的运放同相输入端(VP)电压为:

 

这为什么很重要呢?哦,因为该电压可部分决定反相输入端的有效输入电阻。考虑到通过R1的电流(IINN)等于跨R1的电压除以其电阻(方程式5):

 

返回到方程式1,用方程式5代替输入电流,您可得出方程式6 —— 一个可计算出反相输入电阻的通用方程:

既然您知道反相输入端的电压(VN)将等于同相输入端的电压(VP),您就可用方程式4代替方程式6中的VN,得出方程式7:

注意,反相输入端的有效输入电阻实际上取决于两个输入端电压的比率。要了解这如何能影响您的应用,请考虑一个例子:在音频线路接收器应用里使用的INA134,其中两个输入端的电压幅值相等但极性相反(方程式8):

回过头看一下方程式2,同相输入端的有效输入电阻是相当简单的:

 

不过,两个输入端电压的反相关系会对反相输入端的有效输入电阻产生重大影响(方程式9):

 

反相输入端的有效输入电阻是同相输入端有效输入电阻的三分之一。因此,在选择输入耦合电容器和滤波电路时,您必须考虑到反相输入端的阻抗较低。此外,任何驱动差分放大器输入端的放大器必须能驱动反相输入端较低的阻抗。

 

采用简单的电路,往往是其运行的最基本方面会在实验室中惹出麻烦。因此,请勿忽视显而易见的东西!

 

其它资源

 

原文链接: 
Anonymous
  • 我认为实用的电路图为1

    因为电路简单,集成度高,在实际应用中也能够的更广泛;

    同相端有一个基准电压,有利于输入端电压的调零,提高了电路的抗噪能力,抑制零点漂移的效果也能够更加好,文章分析的很清晰。

  • 集成式差分放大器和分立式差分放大器都具有其不可替代的作用和特点。

    1,集成式差分放大器弥补了元器件之间的差异所带来的测量结果的一致性。

    2,分立式差分放大器有填补了由于成本压力所带来的困惑。

    3,对于大部分应用不需要考虑其特殊性。

    4,有的时候完全取决于设计者的个人偏好。

  • 图1中给出了INA134差分线路接收器的简化内部原理图,内部的电阻阻值相对会比较精准,能够为产品设计上面带来很大的方便,通过上面的分析计算我们也可以很容易看出整个过程有了相对准确的阻值的话计算也是相对容易的,易于误差分析和理论计算。同时对于差分运放而言,他的很多特性是我们需要的,但是对于模拟电路而言,光谈理论不行,还要通过一定的实践才能够得出最终结果。图1的电路可以适配我们产品所需求的差分电路,而图2则是通过一个实际应用来进行分析,所以我们需要对产品的特点,对我们的设计上面做出相应的办法。同时经过相应的计算和实际测试。

  • 我个人认为实用的电路图为1,其原因为:使用方便,采用精密电阻保证放大倍数,同时具有输入阻抗低,共模抑制比高,差动输入,单端输出。

  • 我认为最实用的电路图就是图一这种基本放大电路

    INA134集成4个精密电阻,能够简化电路设计,非常实用,而且能够获得精确的增益和最佳共模抑制。

    以前考虑放大电路的时候一般都是要算一下输入输出阻抗的,计算方法就是这种“虚短、虚断”的方法还有就是上面计算电阻那种戴维南定律。不过这种放大器很多时候首要考虑的还是放大效果,输入输出阻抗有个基本的印象就好