Other Parts Discussed in Post: CDCS502, CDCE949

作者:Lin Wu,德州仪器 (TI) 产品市场营销经理

 

今天,我们来谈谈所有电子系统都存在的一种常见问题——电磁干扰也即 EMI,并侧重讨论时钟的影响。

从广义来讲,EMI  是中断、阻碍或者降低电子器件有效性能的所有电磁干扰。其产生的方式有两种:1)通过存在于信号之间的寄生电感/电容,或者通过电源或接地连接的无用耦合,从而产生 EMI;或者2)直接通过电子/磁辐射,即辐射性 EMI。

由于两个原因,时钟信号常归咎于 EMI。即使时钟低频率运行,较好的时钟上升/下降沿也包含大量的奇次谐波,其在更高频率时会引起 EMI。另外,时钟通常会在板上传播一段较长的距离,从而更可能给其他组件带来干扰。通常,EMI 可通过频谱分析仪测量,如图 1 所示。图中,绿色信号存在一些超出红色 FCC 屏蔽的频率分量(300MHz、400MHz 和 500MHz 等)。

  

控制时钟引起 EMI 的一些方法都基于上述两种方式:屏蔽、去耦、精心布局,以及改变时钟源特性。

屏蔽方法使用导体将 EMI 彻底包起来接地。利用这种方法,电磁能量被控制在系统内部。另外,它还使外部信号更难以将 EMI 带入系统。这种方法对传导性 EMI 和辐射性 EMI 都有效。一般而言,这种方法在保护系统的敏感部件时成本较高,并且占用空间。高频时效果较好。在 100MHz 以下时钟频率或边缘速率情况下,EMI 自屏蔽层以上时钟信号耦合,而屏蔽层本身也产生辐射。这种情况下,屏蔽的效果极其有限。一种解决方法是使用 RF 线圈。

大多数情况下,较好的去耦和精心的布局比屏蔽方法更能减少传导性 EMI。

在每个有源器件(尽可能靠近器件连接电源或接地)上安装旁路或者“去耦”电容有助于引导时钟或任何其他高频信号组件直接接地,而非干扰其他信号。至少用两个数量级,交替这些旁路电容器的值。如果可能,选择表面贴装类型。在板上给去耦组件一个占位器 (position holder) 一直都是一个不错的办法。

就您的布局而言,基本原则是让接地返回路径短一些,并最小化信号环路。使用较短的过孔组件线。尽可能地靠近 PCB 贴装组件,并将与时钟线迹相关的所有组件都靠近放置在一起。如果可以的话,请使用差分信号。实事证明,使用一个专用接地层和多层布局较为高效。但是,这会增加电路板成本。对于一些如便携式系统等成本敏感型设计而言,这样做并不可取。这些情况下,改变时钟信号本身可有效地减少 EMI 源,同时更便宜,也更灵活。

 一种方法是减少信号摆动来降低峰值能量。增加串联电阻减慢时钟上升/下降沿,从而减少谐波。另一种普遍使用的方法是使用扩频时钟 (SSC),有意将时钟能量传播至更宽的频带,这样便使峰值能量降低。这种 SSC 功能被集成到大多数我们的时钟器件中。下次,我们将对其做更详细的讨论。

 降低摆动或使用边缘控制的缺点是使时钟的抗噪性变差。使用 SSC 增加了时钟的抖动。就消费类电子产品而言,通常较少关注这些。但是,对于一些高精度应用而言,这些方法通常不是首选的方法。

 

结论

总之,降低 EMI 方法的选择涉及您的应用、时钟频率和成本/性能考虑等诸多方面。一般而言,它是所有上述方法的综合。

 

参考文献

 

 

作者简介

Lin Wu 现任 TI 接口和时钟产品部产品营销经理。 Lin 女士毕业于爱荷华州立大学(Iowa State University),获电子工程博士学位,现在拥有 3 项美国专利。

 

  • 看完文章,受益匪浅!!在布局方面的原则和方法见解独到,使用扩频时钟还是比较新颖的,值得学习,要仔细阅读一下参考文献!!

  • 讲得都是硬件工程师在设计PCB时减小EMI常用的方法,去耦除了在有源器件连接电源和地时要用到,在电路的输入电源端也要使用去耦电路,还有就是无线充电接收芯片如bq51013a虽然是无源的,但是由于要接收能量,所以接收芯片也是要使用去耦电路的。此外,差分电路消除EMI还是不错的方法,比如CC2530的射频信号输出端和bq500211的发射输出端都采用了差分信号,经过项目的实际测试,确实差分电路在消除EMI方面起到了很大的作用。

  • 最近刚好再看信号完整性分析这本书。看了这个博文,觉得和之前看的内容有些许相似之处。不过书上可以讲得更详细些。

    屏蔽一般是一个做为辅助用的手段,真正减少EMI,不能简单靠这种方法,但这种方法会很有效,做过电子设计竞赛的应该都知道些,而且现在很多路由器的PCB板上就会给芯片加上屏蔽壳,证明这种方法还是很有效的;布局有很多的讲究,PCB层数,电源层、地层、信号层的相对位置,去耦电容的摆放,数值的选取,不同平面的切割、对板上阻抗的仿真估算等等,细节性的比如去耦电容的返回电流的回路,过孔的打孔方法,旁边是否应该有去耦电容等等都会影响EMI。EMI是一个很复杂的问题,需要综合各方面的问题来考虑。

  • 没有做过太过频率的板子,但是就我所用的MSP430系列单片机而言,做板子的时候

    都是① 晶振周围大面积覆铜打过孔,任何芯片电源输入一个钽电容一个104,特殊的

    特殊的ADC部分都是用的精密器件,即是电阻电容也很重要