技术在人类生活中发挥的重要作用与年俱增。由于我们对能执行简单流程并调控我们环境的电子产品变得越来越依赖,所以用户需要更简单易用的方法来和这些电子产品进行交互。该需求可通过人机界面(HMI)得到满足。

 

在自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统以及家庭或工业控制系统等设备中,供用户输入之用的触摸屏是HMI的典型形式。而今,更多的工程师在他们的设计里集成触觉功能,以便借助来自触摸屏的更逼真反馈来提升用户体验。

 

为帮您在自己的设计中更快速地实施触觉功能,全新且具有触觉反馈功能的触摸屏TI Designs参考设计(TIDA-00408)(见下边的图1)包含了从机械设计和装配到操作系统和软件驱动器的一切东西。

 

  

图1:具有触觉反馈功能的全新触摸屏TI Designs参考设计

 

该设计的主要特性是触觉功能的集成,可实现更易用的界面,用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈。按一下按键后,该设计可为用户提供物理性确认;如果有错误或警告,会提醒用户;还能使数字旋钮、滑块和按键感觉更像它们的机械对应物。在ATM中,这意味着:当您输入自己的个人识别码(PIN)时,您不必怀疑该取款机是否记录了您按动按键的操作。对于汽车应用,您无需为找到并改变自己汽车触摸屏信息娱乐系统上的温控器而将目光从路面上移开。对其它白色家电和工业应用来说,这则意味着:如果您作了不良改动,那么系统会告知您。

 

为了对触觉效果起补充作用,该参考设计具有专门设计的机械结构(如图2所示),旨在通过使用橡胶垫圈将触摸面板与该结构的其余部分进行机械隔离,从而有助于将更多的振动传送到触摸屏。所以,现在当触觉致动器振动时,触摸面板会产生物理运动。

图2:隔离不同的面板可增强触觉效果

 

在将来,您会看到我们推出新兴的电磁致动器 —— 这种产品是全新的电磁致动器,可用紧密缠绕在铁质材料周围的线圈将直流(DC)电压转换成动量。电磁致动器凭触觉功能引人瞩目,因为它们可用极短的冲击时间输出强劲的振动力。换句话说,这种致动器不仅可提供明显的反馈,而且能在不到一秒钟的时间内为短信等应用跟踪记录多次按动按键的操作。此外,电磁致动器还具有精确位置控制功能,可产生更复杂的波形和触觉效果。

 

要在数字世界中生成物理响应,将触觉功能集成到您的下一个设计是第一步。您在自己的下一个设计中会如何使用触觉功能?欢迎通过在下边发表评论来告知我们。

 

其它资源

 

  • 我 能说我现在就是主要在做人机交互界面吗。。刚好用的就是触摸屏,主要是用户设置参数和查看历史记录和实时数据,但是主要还是用来设置参数,首先,没有触觉反馈,靠的是蜂鸣器,每次触摸都有滴滴声,但是我个人觉得,触觉反馈会更好,比如苹果7的home键的3D touch,不是按键,但是给人的感觉就是按键一样。但是,现在产品的成本控制,导致这些加进去,比如会影响最后快速占领市场,TI的这个触摸反馈参考方案,我觉得可以考虑试下,人机界面反馈是肯定需要的,触摸则比声音反馈高大上很多了。。

  • 3D (HMI) + 触觉反馈功能(感知)+ 电磁致动器(神经) = 真机器人

    不敢想了......

  • 曾经听过一句话:“为什么微软的软件最多人用-----因为那是傻瓜式操作”

    不可置否的,微软的人机交互界面做的非常好,在电脑上,我们使用的大部分都是图形界面,只需简单的根据提示点几下就能很容易操作了。这是适合绝大部分人的。人机交互界面,是一个非常重要的界面,只要是正常人,都喜欢简单易懂的东西,对于高科技,我们想要简单知道它(机器)的信息,更想简单的操作他们。这时候,人机交互就显得尤为重要了。

    我曾经做飞卡和电赛的时候,就没能好好利用简单的人机交互界面,导致调试的时候都是接着电脑,而别人的,直接在显示屏显示各种参数,羡慕的我飞起,现在我必须要有意识往这方面做处理。

    首先呢,上面说的人机交互界面,一能给用户带来视觉的冲突,提高吸引力。二是能做复杂的操作。给用户更好的体验,我觉得很不错。

    国内的自动化产业,一些原本不怎么用人机界面的行业,也开始使用人机界面了,这说明人机界面已经成为客户体验的不可缺少的一部分,人机界面的用户界面能更好地反映出设备和流程的状态,并通过视觉和触摸的效果,带给客户更直观的感受。在小家电上面都基本都带上显示的东西(如空气净化器,冰箱),让我们能直观看到信息,甚至是图形化、波形画界面。用较小的成本达到更美观的设计,大大提高销售量。对于开发者,人机交互显示界面在我们调试的时候更难看到参数的变化,而不用经常连着电脑看数据(比如在跑着的小车中,连上电脑始终不方便,但是搭载显示屏,就能很直观看到小车的状态了)。

    在未来,能源是一个很重要的考虑因素,低功耗我在最近都听了不少,假如显示部分功耗低了,这将是一个市场上的卖点。这些仅仅是我个人的观点,如有失言,请谅解。----------------------------------------------------------杰杰(一个在校的大三学生)

  • 其实人机交互最重要的就是我们的体验和感觉,一是人机界面的吸引力,二是操作简易,三是触摸非常人性化,用触摸来感知世界,触觉效果是最重要的,在屏的材质上面下功夫,上面提到的电磁驱动器就是非常不错的额,新的技术材料和新的工艺也是非常关键的,

  • 增加了反馈的确会提高用户体验,这个想法不错,但是复杂的设计会不会导致生产不良呢?