技术在人类生活中发挥的重要作用与年俱增。由于我们对能执行简单流程并调控我们环境的电子产品变得越来越依赖,所以用户需要更简单易用的方法来和这些电子产品进行交互。该需求可通过人机界面(HMI)得到满足。

 

在自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统以及家庭或工业控制系统等设备中,供用户输入之用的触摸屏是HMI的典型形式。而今,更多的工程师在他们的设计里集成触觉功能,以便借助来自触摸屏的更逼真反馈来提升用户体验。

 

为帮您在自己的设计中更快速地实施触觉功能,全新且具有触觉反馈功能的触摸屏TI Designs参考设计TIDA-00408)(见下边的图1)包含了从机械设计和装配到操作系统和软件驱动器的一切东西。

 

  

1:具有触觉反馈功能的全新触摸屏TI Designs参考设计

 

该设计的主要特性是触觉功能的集成,可实现更易用的界面,用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈。按一下按键后,该设计可为用户提供物理性确认;如果有错误或警告,会提醒用户;还能使数字旋钮、滑块和按键感觉更像它们的机械对应物。在ATM中,这意味着:当您输入自己的个人识别码(PIN)时,您不必怀疑该取款机是否记录了您按动按键的操作。对于汽车应用,您无需为找到并改变自己汽车触摸屏信息娱乐系统上的温控器而将目光从路面上移开。对其它白色家电和工业应用来说,这则意味着:如果您作了不良改动,那么系统会告知您。

 

为了对触觉效果起补充作用,该参考设计具有专门设计的机械结构(如图2所示),旨在通过使用橡胶垫圈将触摸面板与该结构的其余部分进行机械隔离,从而有助于将更多的振动传送到触摸屏。所以,现在当触觉致动器振动时,触摸面板会产生物理运动。

2:隔离不同的面板可增强触觉效果

 

在将来,您会看到我们推出新兴的电磁致动器 —— 这种产品是全新的电磁致动器,可用紧密缠绕在铁质材料周围的线圈将直流(DC)电压转换成动量。电磁致动器凭触觉功能引人瞩目,因为它们可用极短的冲击时间输出强劲的振动力。换句话说,这种致动器不仅可提供明显的反馈,而且能在不到一秒钟的时间内为短信等应用跟踪记录多次按动按键的操作。此外,电磁致动器还具有精确位置控制功能,可产生更复杂的波形和触觉效果。

 

要在数字世界中生成物理响应,将触觉功能集成到您的下一个设计是第一步。您在自己的下一个设计中会如何使用触觉功能?欢迎通过在下边发表评论来告知我们。

 

其它资源

 

Anonymous
  • 自己的理解:

    真正意义上的人机交互方式是:人将摆脱任何形式的交互界面,输入信息的方式变得越来越简单、随意,借助于人工智能与大数据的融合,能够非常直观、全面地捕捉到人的需求,并且协助我们处理。

  • 从自身出发。

    1、现在手机基本都是清一色的触摸屏,自己在使用过程中触摸震动是非常好的用户体验,但是在使用过程中,有时候触摸速度快,可能手机屏幕的震动跟不上,此时会降低用户体验。

    2、手机 触摸震动具体功耗有多大,对于加大续航的目的,自己会可以把触摸震动关掉。如果在宣传中或者测试中,给出功耗指标,此时可以更加利于客户针对自己的用户体验和性能进行选择。尤其是现在人们整体技术普及度较高,如果将抽象的技术指标给出可视化或者生动形象的比喻,此时不仅对普通的使用者,就是对工程师,也是一种好的参考。

  • 人机交互是一个公司产品的门面,用户体验好坏直接决定了产品的成败,一般人机交互报警有声、光,该方案又增加了触觉,对人的体验除了听觉、视觉又多出一个触觉,用户体验会更全面。

  • 触摸屏的使用应该是人机交互应用中最普及的应用了。像智能手机的屏幕,还有ATM取款机的显示屏等等与人们的生活息息相关。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。透明、绝对坐标系统、检测并定位是触摸屏的最主要的几个特性。还有触摸屏界面的设计理念是“以人为本”,让用户在首次接触了这个界面后就觉得一目了然,不需要多少培训就可以方便地上手使用,从而使用户第一次操作就获得快乐感受。所以触摸屏的应用会越来越普及。

  • 未来在触摸屏方面的发展个人感觉应该朝着智能化,虚拟化,人性化,视觉感更强方向发展,对于家居及工业领域,触摸屏是必不可少的,触摸屏界面设计及人性化设计会增加用户体验感觉。特别现在VR技术的出现,触摸屏可以朝着虚拟增强方向发展,即在通过“互联网+”可以把触摸屏连接起来,可以把有形的触摸屏连接到互联网上,通过智能手机APP可以更加方便快捷的操作触摸屏。而触摸屏接口由于互联网存在可以把有形的接口变成无线的网络,可以保留有形的接口。如果人工智能技术发展的快,那么触摸屏未来会给人更加完美的视觉体验,期待未来