技术在人类生活中发挥的重要作用与年俱增。由于我们对能执行简单流程并调控我们环境的电子产品变得越来越依赖,所以用户需要更简单易用的方法来和这些电子产品进行交互。该需求可通过人机界面(HMI)得到满足。

 

在自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统以及家庭或工业控制系统等设备中,供用户输入之用的触摸屏是HMI的典型形式。而今,更多的工程师在他们的设计里集成触觉功能,以便借助来自触摸屏的更逼真反馈来提升用户体验。

 

为帮您在自己的设计中更快速地实施触觉功能,全新且具有触觉反馈功能的触摸屏TI Designs参考设计TIDA-00408)(见下边的图1)包含了从机械设计和装配到操作系统和软件驱动器的一切东西。

 

  

1:具有触觉反馈功能的全新触摸屏TI Designs参考设计

 

该设计的主要特性是触觉功能的集成,可实现更易用的界面,用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈。按一下按键后,该设计可为用户提供物理性确认;如果有错误或警告,会提醒用户;还能使数字旋钮、滑块和按键感觉更像它们的机械对应物。在ATM中,这意味着:当您输入自己的个人识别码(PIN)时,您不必怀疑该取款机是否记录了您按动按键的操作。对于汽车应用,您无需为找到并改变自己汽车触摸屏信息娱乐系统上的温控器而将目光从路面上移开。对其它白色家电和工业应用来说,这则意味着:如果您作了不良改动,那么系统会告知您。

 

为了对触觉效果起补充作用,该参考设计具有专门设计的机械结构(如图2所示),旨在通过使用橡胶垫圈将触摸面板与该结构的其余部分进行机械隔离,从而有助于将更多的振动传送到触摸屏。所以,现在当触觉致动器振动时,触摸面板会产生物理运动。

2:隔离不同的面板可增强触觉效果

 

在将来,您会看到我们推出新兴的电磁致动器 —— 这种产品是全新的电磁致动器,可用紧密缠绕在铁质材料周围的线圈将直流(DC)电压转换成动量。电磁致动器凭触觉功能引人瞩目,因为它们可用极短的冲击时间输出强劲的振动力。换句话说,这种致动器不仅可提供明显的反馈,而且能在不到一秒钟的时间内为短信等应用跟踪记录多次按动按键的操作。此外,电磁致动器还具有精确位置控制功能,可产生更复杂的波形和触觉效果。

 

要在数字世界中生成物理响应,将触觉功能集成到您的下一个设计是第一步。您在自己的下一个设计中会如何使用触觉功能?欢迎通过在下边发表评论来告知我们。

 

其它资源

 

Anonymous
  •  采用触摸反馈的TIDA-00408触摸显示屏可以在恒温器、自动化建立、工厂自动化、销售点和汽车中应用。当用户与屏上用户界面进行交互时,触摸屏会提供触摸反馈,非常的可靠!

     该设计运行Android操作系统,可集成Linux软件驱动程序,非常的灵活、方便!

     设计里面有细致的机械设计和组装工艺,从软件到硬件都确保了产品的品质!

  • 公司设计的电池充放电设备上就增加了触摸屏功能,控制方便,调试方便,功能强大。TI 提供的具有触觉反馈功能的全新触摸屏参考设计也给了我很大触动,以后争取把它应用到更多的产品中去~~

  • 具有触觉反馈功能的触摸屏的设计意义在于,它让人机能够真正的交互,有反馈机制,并且以触觉的反馈机制可以直接有效的告知使用者机器是否执行了指令,根据震动的不同形式,可以知晓执行的是哪种命令。这个产品的意义是让有特殊应用场合的使用者能够更高效和更安全,比如行车过程中的操作等,很有实际意义,市场应用前景广阔。

  • 自动取款机(ATM)、汽车信息娱乐系统以及家庭或工业控制系统等设备中,供用户输入之用的触摸屏是HMI的典型,需要可靠性高,用户体验比较好的产品,这样更好的能够,ti积极发展这块,能够抢占市场,在成本性能上做的更好就非常好了。

  • 用DRV2667压电式驱动器产生振动作为给用户的触摸反馈。按一下按键后,该设计可为用户提供物理性确认;如果有错误或警告,会提醒用户;还能使数字旋钮、滑块和按键感觉更像它们的机械对应物。

    现在物联网采用触摸屏的机会越来越多,ti抓住这个机遇,能够更好的在触摸屏上发力。