低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。我的同事Xavier Ramus在博客中介绍了噪音对信号调节设备的不利影响:减少高速信号链电源问题。然而,电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。

什么是PSRR

PSRR是许多LDO数据手册中的公共技术要求。它规定了某个频率的AC元件从输入到LDO输出的衰减程度。公式1表示PSRR为:

 

                  (1)

 

该等式告诉您衰减越高,每分贝的PSRR值越高。(应该指出的是,一些供应商会使用负号来表示衰减。大多数供应商,包括德州仪器都不这样用。)

在数据手册的电气特性表中找到频率为120Hz或1kHz的PSRR并不罕见。但是,单独使用此规范可能对确定指定LDO是否符合您的过滤要求没有多大帮助。让我们来看看为什么这么说。

确定您的应用程序的PSRR

图1展示了一个从12V电源轨调节4.3V的DC / DC转换器,。其次是TPS717,一款高PSRR LDO,用于调节3.3V电源轨。在4.3V电源轨上,开关产生的纹波达到±50mV。LDO的PSRR将决定 TPS717输出端的纹波量。

 

1:使用LDO来过滤开关噪声

 

为了确定衰减程度,您必须首先知道波纹在哪个频率出现。假设这个例子频率为1MHz,因为它正好处于常用开关频率范围的中间。您可以看到,指定为120Hz或1kHz的PSRR值无助于此分析。相反,您必须参考图2中的PSRR图。

 

图2:VIN - VOUT = 1V时,TPS717的PSRR曲线

 

在下列条件下,1MHz时的PSRR指定为45dB:

  • IOUT = 150mA
  • VIN – VOUT = 1V
  • COUT = 1μF

假设这些条件符合你自己的条件。在这种情况下,45dB相当于178的衰减系数。您可以预定输入端的±50mV纹波在输出端被压缩至±281μV。

改变条件

 

但假设您改变了条件,并决定将VIN - VOUT delta降至250mV,以便更有效地进行调节。然后您需要查看图3中的曲线。

 

图3:VIN - VOUT = 0.25V时,TPS717的PSRR曲线

 

您可以看到,在所有其他条件保持不变的情况下,1MHz时的PSRR降至23dB,或者说衰减系数为14。这是由于CMOS通道元件进入三极管(或线性)区域; 也就是说,随着VIN - VOUT三角接近压差电压,PSRR开始下降。(请记住,压差电压是关于输出电流以及其他因素的函数。因此,较低的输出电流会降低压差并有助于提高PSRR。)

改变输出电容也会有影响,如图4所示。

 

图4:VIN - VOUT = 0.25V,COUT =10μF时,TPS717的PSRR曲线

 

将输出电容从1μF增加到10μF,尽管VIN-VOUT增量保持在250mV,1MHz时的PSRR增加到了42dB。曲线中的高频峰已经向左移动。这是由于输出电容器的阻抗特性导致的。通过适当调整输出电容的大小,您可以调整或增加衰减,使之与特定的开关噪声频率一致。

转动所有旋钮

只需调整VIN - VOUT和输出电容,就可以改善特定应用的PSRR。但这绝不是影响PSRR的唯一变量。表1展示了各种影响因素。

 

参数

PSRR

低频

(<1kHz)

中频

(1kHz – 100kHz)

高频

(>100kHz)

VIN – VOUT

+++

+++

++

输出电容器(COUT)

没有效果

+

+++

降噪电容器(CNR)

+++

+

没有效果

前馈电容(CFF)

++

+++

+

PCB布局

+

+

+++

1:影响PSRR的变量

 

我将在未来的帖子中讨论其他影响因素。但现在,我希望您更熟悉可供给您使用的各种工具,可以帮助您设计出有效的LDO滤波器。有关LDO PSRR的更多信息,请阅读应用报告,简化LDO PSRR测量

  • 3 评论
  • 0 名在线用户
Anonymous
  • 文章非常不错,介绍了LDO电源抑制比,对我做图像电源设计实用的参考。

    • 非常有参考价值的一篇博文,刚好在做液晶屏电源设计,可以作为参考。

      • 非常好的博文,关于线性LDO的电源抑制比相关理论结合实践的精确阐述,对于学习LDO设计这块有非常大的帮助希望以后能看到更多如此专业的文章帮助我们更好的理解与设计。

        x 出现错误。请重试或与管理员联系。