Other Parts Discussed in Post: SN74LVC1G74, TPS61099, TIDA-050007

作者:Wiky Liao

TWS(True Wireless Stereo, 真无线立体声)蓝牙耳机是近年来异常火热的音频产品。它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。另外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。因此自从2016年9月苹果发布第一款TWS耳机——Airpods以来,市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局TWS蓝牙耳机,使TWS耳机市场异彩纷呈。接下來Bluetooth 5 将带来更精彩的使用者体验,新的充电盒设计会让消费者更为方便。

轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内(其中又以200-700mAh范围内最为常见),而耳机端的容量更小,绝大部分都小于100mAh。因此无论是充电盒还是耳机,都应该重视系统低功耗的设计,保证产品有较长的使用时间。

1、充电盒系统介绍
详细的充电盒系统框图如下:

 图1 TWS充电盒系统框图

信号链部分,传感器主要有霍尔传感器,实现盒子的开合检测。LED灯实现酷炫的显示效果,蓝牙芯片则可以将盒子信息传送给手机,便于手机查看盒子电量信息。按键检测可能需要一些逻辑器件,如SN74LVC1G74这种D触发器,可以将按键的脉冲沿转变成电平的翻转,便于MCU记录按键信息。

电源轨部分,一般输入口做成5V的micro USB接口(苹果的Airpods是lightning接口,也是5V)。考虑到当前有不少支持高压快充的适配器,因此充电盒需要一个过压保护芯片做误插防护,再加一颗charger给锂电池充电。目前很多的charger都集成了过压保护的功能,但是过压响应时间大部分是us级别,建议额外再加一颗过压保护芯片做快速保护。Charger方面,建议用带power-path(即路径管理)的charger,一方面,当盒子电池电量较低时,插上适配器可以立刻得到较高的系统电压,保证盒子可以立刻给低电量耳机供电;另一方面,当快充电流设置的较小时,若负载需要恒定吃载(如驱动LED灯),这部分的负载很可能在charger的截止电流附近,不带power-path功能的话charger很可能无法判断电池已经充满,使用体验就会差一些。

电池一般都是单节锂电池,一般是由电池包厂商提供,并且已经将电量计和二次保护IC封包在内,保证电池更可靠的工作。单节锂电池的电源主要供给两部分:一部分升压到5V给耳机供电,另一部分降压到3V及以下给盒子内的MCU/Sensor等。

TI的产品非常丰富,能够覆盖充电盒绝大部分的需求,这里简要推荐如下几款IC,用在充电盒里再合适不过。推荐的指标主要是封装和功耗,功耗主要是IC在enable下的静态电流。需要提一下的是,由于过压保护和charger是在充电的时候才工作,此时adapter外挂,电源充足,因此这两部分不要求Iq小,但应该重视charger的漏电电流。

表1 TI充电盒方案汇总

2、耳机系统介绍

TWS一般有两个耳机,他们的系统都是一样的,详细框图如下:

 图2 耳机系统框图

信号链部分,蓝牙芯片负责接收手机发送过来的数据,然后经过耳放推动耳机。传感器主要是重力传感器,检测耳机晃动等信号。目前蓝牙芯片的集成度非常高,还能做一些调音的功能。

电源轨部分,受限于非常狭小的耳机空间,耳机端已经不能做成micro USB接口的供电口,通常改成特定的金属接触片方式。耳机输入电源来自于充电盒升压稳定后的5V,因此耳机端的输入不存在过压的风险,可以不必加过压保护,直接经过charger后就可以给单节锂电池充电。同样的,电池同样由电池包厂商提供,集成电量计和二次保护。电池经过LDO再给系统提供2.5V或者1.8V的电源。

与充电盒的设计相比,耳机端的空间更小,对芯片的封装和功耗提出了更严格的要求。针对这种情况,TI在耳机端的方案汇总如下:

表2 TI耳机方案汇总

3、TI参考设计

TI有一份针对TWS耳机的参考设计TIDA-050007,下图是参考设计的系统框图。这个参考设计整机功耗只有18uA,并且采用简易算法实现升压的动态调节,在充电盒电池电压高于耳机电池电压时升压芯片TPS61099还可以进入直通模式,使充电效率进一步提高。详细的参考设计资料见链接:http://www.ti.com/tool/TIDA-050007

 图3 TIDA-050007参考设计系统框图

针对耳机应用,TI网站还有非常丰富的耳机设计方案可供参考,包括产品框图、参考设计、热门产品等等,更多耳机资料详见链接:

http://www.ti.com.cn/solution/cn/wireless_headset?variantid=31741&subsystemid=31755

图4 TI线上资源无线耳机系统框图

综上所述,TWS耳机的设计需要综合考虑功耗、封装和性能,使产品具有更好的体验结果。借助于TI丰富的资源,可以帮助你轻松实现产品的设计。

  • 这篇文章说的还是挺有价值的,低功耗一直是一些智能终端比较在意的问题,特别是TWS耳机,它的功能挺强大,又要保证低功耗。TI的430MCU低功耗一向做的很好,但是根据我的体验,耳机的充电次数还是挺频繁的,这样导致充电盒的充电次数也会增加。看了文章里的电路设计,也是给低功耗设计提供了一个方向,这也是值得我们学习的地方。不过,未来我觉得用户更多的希望就是耳机工作时间加长,最好能够摆脱充电盒。

  • 低功耗和小封装一直都是可穿戴设备领域大家比较头疼的问题,待机时间十分的影响客户的产品体验,充电时间也对使用效果有很大的影响。蓝牙耳机作为近几年比较火爆的产品,蓝牙芯片无论是在封装、数据传输稳定性和功耗方面的发展,都对蓝牙耳机的产品体验或者说是性能上发挥着不可磨灭的作用。从文章中可以看到TI的IC在enable下的静态电流都是ua级别的,参考设计整机功耗只有18uA,这是很可观的数据,并且这种集成的IC,给了用户PCB设计时很多可选择的空间。这种集成保护功能,又避免了设计工程师做很多冗杂的保护电路,这种高性价比同样为设计工程师在方案选择上有了更多的余地。像TI的参考设计电路,同样也能够为方案的选择提供更多的可靠性,节省设计时间和提高稳定性。

  • 之前是不知道什么是TWS的,然而每天在地铁上看到好多人戴Apple的无线耳机,只知道是蓝牙做的,很高级的样子。TWS的电池容量是瓶颈(不会高于100mAh),后来发现有电池仓这种东西,解决了续航问题(感觉还可以考虑耳机无线充电)。TWS的功耗应该相当低,否则用户体验会很差,看了TI的三篇文档对TWS有了深入的了解。

  • TWS蓝牙耳机第一上市开始就一直被广大用户青睐,多家平台都开始提供自助特色的产品,相比而言的低功耗和抗干扰算是市场上卖家的热点。本技术文献介绍的还挺详细从充电装置的充电方式、电源管理,特别是对power-path功能应用很简明扼要。耳机的内部介绍也很纤细,了解TI推荐的成熟设计方案,在今后学习上有很多参考意义。

    随着技术的不断创新,接下来TWS耳机的发展方向将会是不断走向智能化、多能化、健康化、同时音频将更加高清降噪,响应速度更快,待机也会更长,TWS耳机将会成为人们不可缺少的智能穿戴设备之一。

  • 现在产品越来越小型化,这样就导致电池要做得小,但是就会造成续航时间很短。一直很看好TI的低功耗产品,也一直有在产品中使用,

    包括MCU,蓝牙芯片和充放电管理。作为一个无线充电芯片原厂工作人员,进行了很多TWS耳机RX芯片的设计,

    也遇到了很多问题,从中也学习到了不少东西。在电源管理这方面,TI的充放电芯片及电池保护芯片在性能方面有着显著的优势。

    在高端的产品中,希望用上TI的BQ27Z561和BQ24073配合MSP432加上CC2640进行相关TWS设计,亲身体验下TI在低功耗及电池充放电管理方面带来的优势。