作者:Stefano Zanella

我对电动汽车的喜爱是显而易见的。我开全电动汽车已经有四年多的时间了,行驶里程有60000英里,大约100000公里。我选择电动汽车的原因有很多,不过归根结底是因为电动汽车真的很棒。它安静得出奇;它的加速性能无人能敌;也不需要更换机油;而且想去哪儿就去哪儿,根本不用考虑速度或时间对于行驶里程的影响。

从4节串联(微型混动汽车),到12-16节串联电池(轻度混合汽车),直到96节串联电池(电动和混动汽车),根据汽车技术规格的不同,会有一节或很多节并联电池。然而,从IC的角度出发,串联电池节的数量才是关键点,并联电池节数量可根据需要随意确定。电池管理系统 (BMS) 是驾驶员、汽车和电池之间的重要纽带。BMS包含监视和保护电池的电子元器件。我经常对这些电池管理电子元器件的性能感到好奇,特别是诸如bq76PL455A-Q1的电源管理IC的性能到底怎么样;实际上,正是这款器件使我的汽车能够正常行驶,并且提升了车辆的性能。作为驾驶员,我急需知道电池的续航里程,以及汽车充电完成的时间。我还想知道,我的电池状态是不是良好。如果我还能够知道我的汽车加速非常快的话,我也会很高兴。我们来看看IC所具有的不同技术规格如何帮助实现我所需要的功能。

续航里程和加速

续航里程是另外一个了解电池剩余电荷的方法,这一参数被称为电荷状态 (SoC)。有手机的人都知道,电池的容量会随着时间的推移而逐渐下降。一个电池在一个指定时间点上能够保存的最大电荷量被称为健康状态 (SoH)。计算SoH和SoC的方法有很多(请查看TI Impedance Track™ 技术),不过这些方法都会计算电池电压、电池温度和电池组电流。

某些锂离子化学电池,比如说磷酸锂铁电池,SoC相对于电池电压的曲线非常平缓。电池电压中的一个小误差就有可能导致SoC估算中的巨大误差。

一个LiFEPO4电池的SoC曲线

监视需要测量电压、电流和温度。诸如bq76PL455A-Q1的监视IC,对于大约4.5V的电池电压,它在0°C至65°C温度范围内的准确度为2mV,在-40°C至105°C温度范围内的准确度值为4mV,通常情况下,电池电压精度在很大程度上取决于输入电压。请注意,我在这里讨论的是真正的准确度:这个准确度包括所有由回流焊和前几个热循环所导致的偏移。有时候,数据表技术规格会与你在电路板上看到的值大不相同。加速也与SoC密切相关,由于电池电压下降,所以电池能够产生的最大功率也下降了。任一SoC上的过多电流,特别是在处于低SoC时,电池会老化的很快。

  

安全性

到目前为止,电池在汽车中的应用已经有150年的历史了,所以汽车厂商也在这方面为你提供帮助。他们是如何做到的呢?汽车停止充电和放电的时间恰到好处。通常情况下,一个BMS具有一个单独的保护器——这是一组比较器,它们检查每节电池的电压,并且确保电池电压在正确的范围内。如果监视器或保护器检测到一节电池处于过压阀值上或者处于欠压状态下,那么充电或放电将终止。如果监视器或保护器少报电压,另外一个将停止充电放电。

事实上,虽然故障很少发生,但是大多数汽车厂商都将他们的大部分时间花费在汽车安全性的开发方面。这也是为什么一个IC具有如此之多的自我诊断特性,并且一个监视器能够诊断绝大部分系统的原因。例如,bq76PL455A-Q1能够检查线路断开,同时具有内置自检以验证已定义的内部功能,并且能够以多种方法在安全性方面为用户提供帮助。

成本

与我对电动汽车的钟爱程度一样,我也很希望电动汽车能够再便宜一些。很明显,在汽车成本中,电池占了很大份额。减少成本的最简单方法就是少花钱多办事。在电池应用领域中,这就意味着更小的保护带,而反过来,也就表示需要更多精确的监视器和保护器。通常情况下,保护器不如监视器精确,所以,实际上是保护器的准确性拉高了的保护带数量。

主动和被动电池节均衡是另外一个重要特性。如果没有电池均衡,那么大容量电池会很快失效。当第一节电池无电时,放电驱动停止。当第一节电池充满时,充电停止。在没有均衡的情况下,第一节完全放电的电池与第一个充满电的电池互不相干;电池均衡减少了这两节电池之间的电荷差异。被动均衡在这方面的表现很不错,事实上,你可以拿一个不可用的电池组,并且对其进行一次均衡,以消除漂移效应。然而,随着时间的推移,电池节的容量,它们能够保持的电荷数量也会发生改变,并且容量扩散会随着时间的推移变得越来越大。

还有另外几个对于驾驶员来说不太明显的方法,能够使汽车厂商降低成本。第一代系统通常使用控制器局域网 (CAN) IC和隔离器,用于与主机控制器通信。这是一种比较昂贵的通信方式。更新一代的IC拥有经改进的通信方式。在无需隔离器的情况下,通过隔离式差分通用异步接收器/发射器 (UART)来完成通信,数个bq76PL455A-Q1能够以菊花链配置进行通信。价格低廉的电容器能够帮助你实现隔离。

集成的监视器和保护器,以及每个IC能够监视越来越多的电池节数量也有助于进一步降低成本。bq76PL455A-Q1能够监视多达16节电池,并且具有一个集成式保护器,从而极大地降低了系统成本,特别是对于48V轻度混合动力系统来说更是如此,因为单个IC能够替代多达4个IC,2个12节监视器和2个12节保护器。

当我驾车时,我对汽车电池组内所具有的业内最佳技术水平而感到高兴。我也很愿意驾驶一辆具有更好、更加精确电池管理IC的汽车驶向未来。

 

原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/behind_the_wheel/archive/2015/12/10/from-millivolt-to-miles-how-the-performance-of-battery-management-ics-affects-the-performance-of-the-car-i-drive

  • 近年以来,电池技术进步推动了电动汽车发展,电池效率(输出功率/尺寸比)和重量均出现大幅改善,推动了插电式混合动力车、纯电动汽车的发展,而对电池组的管理成为重中之重,专业控制IC的出现为工程师解决电源管理问题提供了便捷、可靠的手段。

  • 电池管理系统 (BMS) 对于电动汽车非常重要,可以对电池的充放电进行有效管理。好的电池管理系统可以保障电池的寿命,电动汽车的续航能力。提高电动汽车的安全、性能。期待有更好的智能化电池管理系统出现,推动电动汽车的普及。

  • 对于电动汽车来说电池管理系统(BMS)必不可少。它监视电池单体电压,估算SOC,为用户提供必要信息。同时又对单体进行均衡控制,保证电池组的安全高效利用。TI的bq76PL455A-Q1确实不错,在开发中我们也试验过凌力尔特的LTC6804,在电池的SOC估计上同样取得了不错的管理效果。

  • 分析的不错   不过感觉现在国内的电动汽车市场上规模上档次的不多  大多是一些小厂甚至是一些三无厂商生产的贴片产品 故安全性和可靠性都差强人意    而TI的电源管理芯片却做得非常到位 而且更新较快  TI的bq76PL455A-Q1S对整车电池组的智能管理至关重要  同时与整车控制器VCM 外部充电机Charger 以及行车记录仪等实时CAN通信等各种耗电设备经行了优化管理 将其自身能耗降低 从而提高了其电池耐用性     这款IC非常不错  如果能结合我国现实情况 推出价位合理 功能齐全的多功能模块化产品 普及到电动自行车 电动三轮车等上面  其市场潜力不容小觑

  • 电动汽车现在越来越火,特别是随着BMS技术以及快速充电技术的日益成熟,还有一点也尤其重要,就是电动汽车属于新能源汽车,不消耗化石燃料,能够做到清洁无污染。并且现在的电动汽车的续航能力以及加速都得到了很大的改善,续航能力能够通过Soc和Soh获得,这对于电动车的发展有着很重要的作用,只有续航能力提升了,电动汽车才能真正的发展起来。

    现在随着BMS技术更加成熟,一个BMS具有一个单独的保护器,能够检查每个电池的电压,并且能够确保电池电压在一个正常的范围内,更为关键的是,如果检测到一个电池有问题,该电池的充放电将终止,这就能够在一定程度上保证安全,闲杂TI在这个方面做得还是很好的,技术相对成熟。现在影响电动汽车主要的问题就是电池问题,包括电池充电过慢一级充电之后续航低,如果这些问题都能够解决,我相信,电动汽车行业将无可限量,这些都要依靠这些研发人员,他们研发出更好的、具有更加精确的电池管理IC,我们的生活会变得更好。