作者:Jim Bird 德州仪器

如今的普通工作人员常常身兼装配工和安装工两种工作,这就意味着您的设计(无论好坏)需要简单易用,并需要良好的保护。平心而论,所有技术就摆在那里,而我们大多数人却对技术细节一点都不熟悉。这就是说,我们要继续装配我们的最新环绕音响系统、家庭办公网络,甚至在我们钟爱的汽车中装配最新的信息娱乐系统。在这方面与对功率密度、效率、精确度及小型化等不断增长的需求之间,电源保护向导非常繁忙。

在过去几年里,我目睹了电路保护方案需求的增长,其可针对反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护进行防御。这些要求主要针对电压绝对值范围介于 12 至 48V 之间的正极 GND 与负极 GND 两种系统。

那么,这些听起来让人害怕的多元素威胁到底是什么呢?!

  • 反向连接代表 DC 电源反接,正极接负极,负极接正极。此外,由适配器供电的系统如果使用的是错误适配器,也会出现反向连接问题;
  • 浪涌钳位指的是超过最大负载额定电压的大峰值,通常由杂散电感(电线)以及快速变化的负载电流引起。无论你喜欢与否,Ldi/dt 冲击都会依照物理定律而产生。很多系统在部署前都需要进行特定的浪涌测试;
  • 反向电流保护是指防止出现从负载流向电源的错误方向电子。这在冗余电源系统和“生命能量”能量解决方案中需要格外关注。固态硬盘 (SSD) 需要这样的能量实现在 30~40ms 的时间内干净利落地关断。如果这种能量流到了总线而不是支持 SSD 的关断活动,那么它就会丢失数据。

目前已经有几款基于试验测试保护开关控制器的简单有效的现成解决方案。

您是否希望您的热插拔设备具有浪涌、反向电流或反向连接保护功能?

 

为了便于查看和检查,我们已对具体解决方案元件进行了颜色标注。所有的技术细节都在应用手册《LM5069 帮助实现浪涌阻断和反向电压保护》中,但重点内容要在这里概括性地重述一下。

黄色标注 — 反向电流阻断当 VOUT>VIN 时,FET (Q2) 会阻止电流流经隐藏的 Q1 体二极管。当输入电压降到由 R1、R2 和 R3 编程的 UV 电平以下时,电路将自动关断两个 FET。

蓝色标注 — 钳位浪涌 — 从 GATE 引脚到 GND 之间的齐纳二极管可将 VOUT 限定为 VZENER – VTH_FET。与完全关闭电源的简单 0V 保护不同,该款智能齐纳二极管附件会在电压浪涌时继续向负载供电。如果该限制开始对 FET 产生去应激作用,不用担心。内建 FET 安全工作区 (SOA) 保护可防止 FET 毁坏。汽车负载突降浪涌参数通常为 80 至 100V,持续时间为 100ms。

绿色标注 — 反接会出问题! — 当您把跨接线缆接反时,您最不希望看到的就是车里的重要模块因反向连接而损坏,并因修车而延长出行时间。这些简单的修改会保护所有下游电路免受反向电压的损坏。二极管 D1 能防止 LM5069 在应用反向电压时出现反向偏置。未加电时,LM5069 会将 GATE 拉向 GND,以将其关断,但在反向连接状态下,GND 和 Gate 实际上都是浮动的。为了确保在这种情况下将 GATE 拉为低,应在 GATE 和 VIN(现在,这是电路中的最低电势节点)之间连接 D2 和 R11。

对于需要汽车 Q100 部件的应用,LM5060-Q1 产品说明书中提供了类似的解决方案。

 

阅读愿文请参见: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2013/12/17/designing-for-newbies.aspx

Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069.pdf
Anonymous
  • 电子产品中对于电源的反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护要求也越来越严格,通过这篇文章我学习了不少。本人现在从事汽车电子行业,深知一辆汽车在因为汽车电子部件出现问题导致的后果有多么严重,所以对于电源这三点的保护也非常重视。

  • 挺不错的,我对电源的研究只是个初学者,用的比较多的是34063,喜欢玩大电流的,5069做课题的时候用过一次。

    做电源真的是一门很深的学问,刚学的时候,被坑的心情,真的很难说出来,对一些参数的把握真的对电源的性能有这很大的影响,毕竟要过10+A的大电流

  • 现在热插拔设备越来越多,设备具有浪涌、反向电流或反向连接保护功能非常重要.产品在设计时就要提前考虑到这些因素,如果后面再来加将会非常麻烦费时.LM5060-Q1看来是个不错的选择.

  •       老实说,我对TI总是有着莫名的好感,对于TI的活动我也是热于参加。但是有的时候,感兴趣的活动才是最好的活动不是嘛,当然如果能从活动中收获到知识和肯定,那我相信这种活动肯定是大家都热于参加的。而现在就有这样一个机会摆在我的面前,让我静下心来,静静的来阅读收获一些知识。

          TI一直对技术培训上面投入很多人力物力,这点是毋庸置疑的,就拿德州仪器在线技术支持社区的deyisupport来说,几乎是每天都会更新最新的技术资料,让大家浏览最新的技术前沿。

         可以说,TI在州仪器在线技术支持社区上更新的博文基本上每篇都可以算的上图文并茂,很生动很形象,也很利于理解,不愧都是大师写出来的文章,虽然很基础,但是无论你是初学者还是资深的工程师,你都可以从这里学到些什么,有知识,有文化,有规范等等。

  • 写的非常好, 其实实际应用中这些问题相当重要,直接关系到整个系统的稳定性,最开始设计电路也是简单按参考设计和ds上要求做,但是后来发现很多时候满足不了需求, 有段时间专门在电源的保护电路上花很多时间。找了很多参考电路和资料,花费很多精力在上面,后来一直很重视电源这一块,毕竟这事系统稳定的基础,TI的电源种类多,并且性价比相对很高,所以一直在用。嘿嘿。