在英语里,“ready”是很有意思的一个词,它在不同的语境下会有完全不同的意思。有一大屋子女儿时,“ready”的意思就是为做好准备而准备;而准备的时间绝不会少于30分钟。在飞机上,“ready”就是把手机收起来的意思;最后,我们终于可以起飞了。

我们的行业发言人已经宣布,“GaN已经为黄金时间做好了准备。”这个声明似乎预示着GaN已经为广泛使用做好准备,或者说在大量的应用中,已经可以使用GaN技术了。这也意味着GaN已经是一项成熟的、不应再受到质疑的技术。对此,我不想妄加评论,由你自己去辨别事情的真伪。

那么,我提到的“GaN已经为数字电源控制做好准备”到底是什么意思呢?验证这一点的方法就是查看一下启用GaN技术的电源是如何开发的?在很多情况下,电源设计人员使用数字控制来展示GaN应用。这么做的原因也许是考虑到数字控制的灵活性,使得设计人员能够精确地控制开关波形;此外,也是因为数字控制能够提供多个控制环路和保护电路,而这些控制环路与保护电路能够管理所有GaN的缺陷和不足。

对我而言,“GaN已经为数字电源控制做好准备”大体涵盖了上面提到的内容,此外,这句话也意味着数字电源也为GaN的应用做好准备。要使数字电源控制为GaN的应用做好准备,它需要针对更高开关频率、更窄占空比和精密死区时间控制的时基分辨率、采样分辨率和计算能力。图1和图2显示的是一个硅 (Si) MOSFET和一个GaN MOSFET的上升和下降时间。从这两个图中可以看出,死区时间被因子2所差分,而此时的Si MOSFET变慢。此外,GaN MOSFET的上升与下降更加线性。这些属性使更加精细的边缘控制变得十分有必要。

GaN能够在不会对系统产生负面影响的情况下增加开关频率。这一优点可以在功率级中使用更小的无源组件,并实现更快的瞬态响应。然而,为了实现对这些更高频率的控制,控制电路的速度必须更快。例如,采样和转换时间需要足够快,这样才不会限制占空比宽度或相位延迟。此外,对于下一个控制工作量的计算也需要足够快,这样才不会限制开关速度。对于目前的1MHz以上开关电源,需要在几百ns内完成采样与转换。而计算延迟也必须在同样的范围内。

幸运的是,我们在数年前就已经拥有具备这一功能的数字电源控制器了。并不是所有的数字电源控制器都能够满足这些需要,但至少电源设计人员有选择的余地。

那么,GaN已经为数字电源控制中的使用做好准备了吗?对这一问题的答案要比数字电源控制是否能够使用GaN这个问题复杂。所以,随着GaN在不断向前发展,并且在高密度和高性能电源解决方案中寻找用武之地,我们也不必非要等到控制器发展到能够利用GaN优势的那一刻。所以,“ready”到底意味着什么呢:那就是“现在。”

你这个话题有什么看法呢?

 

1:谐振LLC Si MOSFET死区时间

 

2LLC GaN MOSFET死区时间

 

其它资源:

-LMG5200半桥功率级

-GaN FET模块相对于硅模块的性能优势。

-界定GaN可靠性的综合方法。

-GaN的发展前景来推进电源解决方案向前发展。


原文链接:

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/03/20/gan-is-ready-for-digital-power-control

Anonymous
  • 和SIC类似,GaN作为新的材料已经逐步出现在各种器件中。在电力电子行业,器件材料已经构成了行业发展的瓶颈,找到发热更小、效率更高、更加稳定的材料一直以来都是大家关注的热门话题。GaN在近几年走入人们视野,并很快得到应用。虽然前景很好,但目前价格仍是制约其发展的要素,虽然GaN已经ready,但其大规模应用仍有一段路要走。

  • 如文中所言:“GaN已经为数字电源控制做好准备”同时也意味着数字电源也为GaN的应用做好准备。GaN MOSFET与硅(Si)MOSFET相比,GaN MOSFET在死区时间控制的上升与下降更加线性并具有更高的工作频率。GaN开关频率的大幅提升带来的将是无源器件体积的大幅减小。可以想象在未来这将使功率器件变得体积小巧、性能可靠,数字电源为GaN的应用做好充分的准备。我们将拭目以待。

  • GaN是一种半导体材料。它具有宽的直接带隙、强的原子键、高的热导率、化学稳定性好等性质和强的抗辐照能力,在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景,首先在LED领域实现应用。对于GaN材料,查了资料,可能有两个方面的难点,一是衬底单晶没有解决,二是异质外延缺陷密度相当高。如果像文中提到的“数字控制能够提供多个控制环路和保护电路,而这些控制环路与保护电路能够管理所有GaN的缺陷和不足”,那将是很好的切合点。

    个人认为,可以在现有GaN技术的基础上实现高效率的数字电源,只要能够满足可靠性要求,选择合适的数字电源控制形成产品,实现应用无疑是一条可行的道路。然后随着GaN材料技术和工艺的不断改进和发展,数字电源控制器在高开关频率、更窄占空比和精密死区时间控制的时基分辨率、采样分辨率和计算能力的不断提高,进一步实现高密度和高性能电源解决方案和产品。确实需要先开发一代产品,再更新换代,TI有技术优势。

  • 1.为什么GAN器件广受追捧:本身从事半导体行业,之前做的是硅基器件,由于新型材料GAN稳定性能好,禁带宽度比较高,所以耐压非常高。所以只需要很薄的GAN层就能轻松实现一些大功率型高压状态。所以GAN这种新型材料受到国内外学者的大力追捧。目前我实验室做的方面是GAN材料做的ESD静电放电保护器件这一块,国内外文献主要集还是中在硅基做的ESD器件,所以所参考文献不多。目前我实验室做的是双栅型GAN型的ESD防护器件,相较于单栅型GAN的ESD器件,双栅型的阈值电压可调这点非常好,有利于实现常关型基于GAN的ESD器件(常规的新型GAN都属于常开型器件,功耗损耗比较大)。

    2:为什么GAN器件MOSFET开关速度快:由于GAN材料与常规性硅基P型半导体和N型半导体不同,新型GAN材料主要靠二维电子气2DEG导电,而不是靠常规性硅材料的空穴和电子,所以新型材料GAN做的功率器件在开启时,并不会存在空穴或电子储存效应,所以在关断状态时,不需要先在P型半导体抽取走储存的电子或不需要在N型半导体抽取走储存的空穴,所以这大大节约了GAN器件开关时间,从而实现了更高频的电路控制。

    3:针对氮化镓已为数字电源控制应用做好准备这条,怎么说呢,由于目前新型材料研究程度比较高,但目前来说局限程度军用程度比较高,民用还有待普及。但随着摩尔定律的一步一步到来,硅基肯定是实现不了的,所以我觉得GAN新型材料器件应该已经为数字电源控制应用做好准备。

    4:展望,非常看好新型材料GAN的普及,非常看好未来GAN在数字电源使用的普及,GAN必将踏着硅基的肩膀走向未来一片光明。未来属于新型材料。

  • GaN MOSFET有更快的开关速度,上升与下降更加线性,对数字电源模块来说无疑是个很大的提升,这一点是非常值得期待的。只是在推广初期阶段,不知价格是否有竞争优势,还有就是后续技术的推广宣传工作是否能紧跟,这些都是我们非常期待的。