[情景:Greg WaterfallJim Bird在参加完当天的第5次会议后,正在收拾行李去餐厅。]

GregJim,整天背着这些给不同的电子设备充电的充电器和电缆真是让我烦透了。我的家里更是让这些玩意儿弄得一团糟。家里的手机、笔记本电脑、相机和玩具的充电器好像都不相同。

Jim我也很讨厌这样。我笔记本电脑包里的充电硬件大约有3磅重,我还要整天背着它们到处转。不过,好消息是Type-C就要来了。。。嗯,实际上它已经来到我们身边了。

GregType-C?你是说USB Type-C吗?它不就是一种新型的USB接头儿吗?哼,这真是太棒了。看起来我又得多背一个适配器了。他们为什么要多此一举呢?

Jim别担心!USB Type-C正在解决这诸多让你头疼的问题呢。作为一项技术规格,Type-C与它的兄弟USB电力传输 (PD) 将用一个或两个适配器满足你的全部充电需求。此外。。。这项技术很值得期待。。。它只使用一条电缆,再也不会插错了。电缆每一端上同样的可翻转接头使用起来非常简单,闭着眼睛就能插好。的确如此。。。我已经试过了!

Greg听起来真不错。就像上次你跟我说,吃3个芝士汉堡不成问题。不过结果怎么样呢。

Jim我们俩都犯了低级错误;我已经告诉你了,不要一次吃这么多!不管怎样,Type-C可是真的。为了使其简单易用,USB开发者论坛 (Implementer Forum) 已经做了大量工作。它与之前版本的USB标准兼容,并且能够实现USB PD。

GregPD又是什么?

Jim它的意思是电力传输,能为高达100W的负载供电;现有USB只能够支持10W的负载。现在你看到其中存在的可能性了吧?一个针对你全部应用的连接器。一个支持所有设备充电的标准,不仅仅于此。。。

Greg可千万不要和我说它“无所不能”。我还是不太明白,一个接头怎么能够实现所有这些功能呢。我知道,通过使用某些技巧和手段,USB Type-A能够传送较高电流,不过你怎么能在电压为5V的情况下获得100W的功率呢?一条20A电缆的发热量会很大,否则的话,就得使用12G的Romex电缆。如果真是这样的话,我可不知道如何将这1米长的电缆盘好,放在我的行李箱里。

JimGreg,不要激动。对于更高电压的支持正在开发的过程中。而这意味着更低的电流,以及更少的I2R损耗。100W负载在电压为20V时的电流为5A。

Greg你在电缆上传输20V的电压?这就对了,你咋不早说呢!

Jim怎么样,现在觉得好些了吗?我们的现场工程师们肯定是心里有底了。我们已经向他们展示了不断发展的TI USB Type-C产品和解决方案系列,而他们也逐渐喜欢上了这项技术。有些人需要将100W电力传输完全集成在内,而我们为他们展示了TPS65982系列。其他人只需要针对笔记本电脑或手机充电器的15W USB Type-C端口,我们将TPS25810介绍给了他们。而这只是目前提供的所有产品中的两款产品。我们还有很多已经验证的TI Designs,让这些产品的速度更快。

Greg耶!听起来似乎有些器件能够很方便地为我的所有电子设备供电。我想我得多了解一下与Type-C有关的知识了。

Jim你说的不错,并且做起来很容易。买个汉堡,我们来聊一聊给你设备供电的那些事儿。给我买俩,我们也许还能再谈谈与替代模式相关的话题。。。

如果你也觉得有必要进一步了解Type-C的话,请查看以下其它资源:

原文链接:
Anonymous
  • 现在越来越多的智能手机、平板电脑开始标配USB type-C接口了,苹果笔记本电脑也搭载了USB type-C接口,可以预见USB type-C在未来应该是电子产品的一大趋势!目前很多厂商都推出了自己的USB type-C解决方案。

    USB type-C支持正反插接口尺寸非常小,可承载的电流实际上是5A,理论上其供电能力最高可达25W,还支持双向供电,数据通道增多,最高10Gbps的传输速率能够传输影音信号,支持DP视频传输功能。

    像上面说的,外出各种数据线和充电器让自己一团糟。而USB Type-C接口因为以上特点被称为:多接口终结者!

    总结一下:USB Type-C  = 电源  +  数据传输  +  正反插(lightning接口)  + 音频接口

    希望USB Type-C 能够快快普及到我们的日常生活哦~~~

  • 基于利益化,统一的接口对于消费者来说肯定是最好的,也同样的利益问题,开发者未必就会认为统一是好的,USB的电脑端接口基本上没问题了,这设备端的端口几经演变,到现在USB type-c这种形式不知道是否能成为一代经典,这只有时间能告诉我们

  • 这样的USB Type-C  ...真的很期待,希望尽快普及,目前有看到小米手机上有在用了。。

    USB C。。。是内置了一个管理芯片吗?要能识别各种电压?还是电源的功率也能检测到?应该有专用的协议吧?

    不过,苹果已经先行一步了。。USB C   走你

  •    Type-C它具有全新的接口尺寸和略显酷炫的名称,是USB 3.1标准的一部分,随着USB Type-C技术的成熟,各种笔记本、平板电脑甚至是智能手机都会开始普及USB Type-C接口。但USB Type-C接口无法向后兼容很多老的接口标准,这就表示,不少采用USB Type-C接口的设备,难以与老的硬件通用。

     Type-A其实就是我们目前非常常见的USB插头,

       Type-B对于有些人来说其实也并不陌生,许多打印机、显示器目前还在使用Type-B进行数据传输。

  • TYPE C相对其他接口优势明显,能够提供大功率传输,通过大电压、大电流的方式能够输出高达10W电力传输