• 氮化镓已为数字电源控制做好准备

    术语“准备就绪”竟然有如此多不同的含义,真是有趣。若您儿孙满堂,“准备就绪”是指您需要轮流做许多准备;我们不会离开30分钟。在飞机上,“准备就绪”意味着收起您的手机;这样,飞机最终才能安全起飞。

    我们已听到我们的行业代言人宣布,“GaN将迎来黄金发展时间。”这一公告似乎在暗示,GaN已准备好出现在广大听众、用户或为数众多的应用面前。这也表明,GaN技术已经如此成熟,不能认为它是一个有问题的技术。我会让您自己决定哪些东西是正确的。

    因此,当我说“GaN已为数字电源控制做好准备”时,您懂我的意思吗?测试GaN的一种方法是查看采用GaN的电源的开发过程。多数情况下,电源设计人员使用数字控制来演示GaN应用。这可能是因为数字化控制的灵活性较好,能够让设计人员精确控制开关波形。也可能是数字控制可以提供克服任意GaN缺点的多个控制回路和保护电路…

  • 说不完道不尽的氮化镓

    希望昨晚举行的2015 APEC(国际电力电子应用会议暨展览会)座谈会能够最终将此话题确定下来。虽然参加的人很多,但似乎也过于夸大这一话题了。多少次,我们需要被告知氮化镓(GaN)具有哪些功能?

    我想大多数听众都已经了解了GaN在开关速度方面的优势,及能从这些设备中获得的利益。缩小功率级极具吸引力,而更高的带宽则更是锦上添花。电力工程师已考虑在正在开发的解决方案中使用GaN这一材料。既然如此,我们为什么还要花费更多的时间讨论这一话题,说服一些固执的工程师让他们接受GaN可作为一个开关材料用于电力应用呢?这可能是因为当你无话可说时,你就只能重复自己所说的话了。

    座谈会首先讨论的是具有一定价值的市场分析。很难弄明白GaN参与者在开发过程中所起的作用,因此这些更新信息仅供参考。市场分析结束后之后,我们接着讨论了Ionel Dan Jitaru所做的一个电力转换性能分析。我并没有看出它与2013 APEC上提交的论文有多大区别,但新手们可能已经从中受益…

  • 预想一下高压氮化镓的未来

    你可以想象有这样一个世界,在这个世界中,你不需要建造这么多发电厂,来满足不断蹿升的数字需求。在这个世界中,工业、企业计算、电信和可再生能源系统的运行速度大大加快,并且效率更高。

    这样一个世界也许很快就可以实现。

    正是由于我们推出了LMG3410—一个用开创性的氮化镓 (GaN) 技术搭建的高压、集成驱动器解决方案,相对于传统的、基于硅材料的技术,创新人员将能够创造出更加小巧、效率更高、性能更佳的应用。

    “氮化镓就像一个超级增压引擎,”我们的高压新技术开发组总监Steve Tom说,“它使得系统运行更快,动力更加强劲,并且能够处理更高的功率。它周围的驱动器、封装和其它组件能够真正地提高任何系统的性能。”

    它会影响到我们身边的每一个人。你每次使用智能手机、网上下单、查看社交媒体,或者将照片上传至在线账户时,你连接的是一个包含数千台服务器的巨大数据中心。

    这些服务器和数据中心的运转耗电量很大…

  • 让我们一起实现氮化镓的可靠运行

    作者:Sandeep Bahl

    我经常感到奇怪,我们的行业为什么不在加快氮化镓 (GaN) 晶体管的部署和采用方面加大合作力度;毕竟,大潮之下,没人能独善其身。每年,我们都看到市场预测的前景不太令人满意。但通过共同努力,我们就能够大大增加这项高能效技术的市场渗透能力。

    如果GaN取得胜利,我们将都是赢家。世界范围内的能效只需提高1%,我们就能关闭45个火力发电厂。在日常生活中,我们已经目睹了GaN技术的部署和采用——其实直到几个月前,我还没发现这一点,因为我女儿问我GaN长什么样子,我才意识到,在家中的节日彩灯中有数百个GaN啊:那是GaN LED里使用的GaN。

    GaN可靠性是一个不错的合作主题。即使GaN晶体管现在通过了传统硅质量检测应力测试,即“qual”,其采用仍然很慢。这是因为“qual”并不能保证低用户退货率,其原因在于它是基于硅材料的。虽然通过“qual”测试对于器件的生产制造、质量和可靠性具有重要的意义…

  • 用集成驱动器优化氮化镓性能

    作者: 德州仪器设计工程师谢涌;设计与系统经理Paul Brohlin

    导读:

    GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。

    氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当压摆率很高时,特定的封装类型会限制GaN FET的开关性能。将GaN FET与驱动器集成在一个封装内可以减少寄生电感,并且优化开关性能。集成驱动器还可以实现保护功能

    简介

    氮化镓 (GaN) 晶体管的开关性能要优于硅MOSFET,因为在同等导通电阻的情况下,氮化镓 (GaN) 晶体管的终端电容较低,并避免了体二极管所导致的反向恢复损耗。正是由于这些特性,GaN FET可以实现更高的开关频率,从而在保持合理开关损耗的同时,提升功率密度和瞬态性能。

    传统上,GaN器件被封装为分立式器件,并由单独的驱动器驱动,这是因为GaN器件和驱动器基于不同的处理技术…

  • 非同小可:如何减小稳压器尺寸

    我的妻子喜欢花,每次收到一束简单、小巧的鲜花都能让她满面笑容。鲜花也能让家变得更加温馨,也为我们带来愉悦的心情。

    如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC)转换器却效果不大,因为功率转换器往往要占用30%到50%的系统空间。那么,怎样才能突破这一瓶颈呢?

    提高工作频率无疑是一个显然的方案。大多数负载点稳压器均为采用降压拓扑结构的开关转换器。提高开关频率可以降低满足稳压器设计规格所需的电感和电容。鉴于电感器和电容器通常占用大部分的DC/DC转换器空间,如图1(a)所示,这样做可能非常有效。但事实上却并非那么简单。那么,究竟是为什么呢?

                 
    (a)                                                                                             (b)

    1500kHz12VIN10AOUT降压转换器(a)和每相2MHz时串联电容器(b)的尺寸对比

  • D C /DC 转换器数据表—静态电流解密:第二部分

    第一部分的末尾,我开始谈到无负载输入电源电流的相关内容。不过,在我继续下面的内容前,还有一个“静态”电流需要引起你的注意。

    很多DC/DC转换器具有一个为转换器内部电路供电的内部低压降稳压器 (LDO)。在目前的稳压器中,LDO的输入通常由这个转换器的一个外部引脚提供。它通常被称为“偏置引脚”,不过,请先查看数据表,以确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减少了输入上的电流,并因此提高了效率,所以一个首选的连接方式。

    现在让我们再回到无负载输入电流。你有时在数据表中找不到这个输入电流,或者它未在你所需要的条件下被指定。在这个情况下,你可以使用方程式1来估算出一个降压稳压器的无负载输入电流:

    由于这个方程式没有将转换器中的损耗算在内…

  • D C/D C转换器数据表—静态电流解密:第一部分

    DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物——至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。

    在这两部分系列的第一部分,我将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压器输入电压 (VIN)引脚的电流。当研读数据表时(你始终必须阅读数据表!),最好关注输入电流的条件,而不要被专业术语搞糊涂。我们来看一看普通用户将会感兴趣的3个最重要的电源电流。

    “关断电流”通常是指稳压器关闭时测得的电源电流。在这些情况下,标称输入电压存在,不论使能引脚关断转换器所需要的电压是多少,稳压器的输出均为0V。这看起来似乎有点儿奇怪,当稳压器关闭时仍旧需要电流,而事实上,很多转换器在关闭时只牵引很少量的泄漏电流。

    然而,某些稳压器需要在关断模式中监视输入电压或精密使能输入。这些功能需要有限数量的偏置电流来为内部电路供电…

  • 以数字方式选择参考电压

    可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖中显示为VREF_INT)作比较,通常为1.2V。设备会对输出电压进行调节,直到VFB和VREF_INT相匹配。

    一些可调并联参考(如LM4041)使VFB通过R1;还有一些并联参考会使VFB通过R2,如TLV431。而我主要研究LM4041,但在方程中,通过转换R1和R2,此概念同样适用于其他可调并联参考。在本篇博文上,我将介绍一种用数字信号改变电阻分压器和参考电压的方法。

    1:典型的VREF反馈分频器

    该方法中使用一个数字电位计替代两个固定电阻。图2概念性地展示了这一点,其中反馈引脚与电位计的弧刷相连接,高端连接VREF,低端连接GND。

    2:电位计中央分接头(弧刷)连接反馈引脚

    图3展示的是重绘电路,用TPL…

  • 你是否有过上当受骗的经历?检查对比规定限流与实际限流

    Other Parts Discussed in Post: LM2596

    20多年来,德州仪器的SIMPLE SWITCHER®LM257x和LM259x稳压器一直是直流(DC)/直流降压调节方面的热门选择。由于其享有较高的知名度,一些制造商已生产出仿SIMPLE SWITCHER产品的类似产品,但他们也可能还未生产出。以下为当您在看似相同的产品之间做出选择时需注意的事项。

    其他制造商已生产出德州仪器SIMPLE SWITCHER LM257x和LM259x系列产品的管脚对管脚(P2P)插入式替代设备。这些同类产品 - 我们姑且称之为“稳压器X” - 声称具有相同的性能和规格。但是打开外壳后,在稳压器X中看不到硅,设计方式与德州仪器的产品大相径庭。制造商改装了引出线,以使其符合SIMPLE SWITCHER的配置。而实际情况是,很难将部件的准确参数与不同的硅材料相匹配。这意味着,与SIMPLE SWITCHER设备相比…

  • 从蓝光到绿色魔力

    我和同事Tomomasa Emoto乘坐新干线以300千米/小时的速度驶过日本乡村,,最终抵达了名古屋站。名古屋拥有著名的神道庙和城堡,但这并不是我们来这里的原因。我们有幸能拜访名古屋大学天野浩(Hiroshi Amano)教授。因为发明高能效的蓝色发光二极管,天野浩老师与赤崎勇(Isamu Akasaki)和中村修二(Shuji Nakamura)共同获得了2014年诺贝尔物理学奖。正是因为他们的发明,为我们带来了明亮而节能的白光源。

    一到名古屋大学,我们就直奔天野浩老师的办公室。在侧翼的入口处,我们换上了干净的拖鞋;别人告诉我,这种做法在日本是非常典型的。天野浩老师热情地接待我们,并欢迎我们来到他的办公室。在这里,我们听取了诺贝尔奖获得者关于氮化镓的观点,真是受益匪浅。

    1:德州仪器的Tomomasa Emoto(左)、Sandeep Bahl(中间)在参观名古屋大学时与天野浩教授(右)合影留念

    当我们中的许多人正努力了解氮化镓的现状时…

  • 直流/直流转换器数据表——系统损耗揭秘

    欢迎回到直流/直流转换器数据表系列。鉴于在上一篇文章中我介绍了系统效率方面的内容,在本文中,我将讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化的图像。

    1:开关损耗

    让我们先来看看在集成高侧MOSFET中的开关损耗。在每个开关周期开始时,驱动器开始向集成MOSFET的栅极供应电流。从第1部分,您了解到MOSFET在其终端具有寄生电容。在首个时段(图1中的t1),源极电压(VGS)正接近MOSFET的阈值电压,VTH和漏电流为零。因此,在此期间的功率损耗为零。在t2时段,MOSFET的寄生输入电容(CISS)开始充电,而漏极电流开始流经MOSFET,呈线性增加。对降压拓扑结构来讲,该电流是负载电流,而漏源电压(VDS)是输入电压(VIN)。因此,在第二个时段(t2),功率损耗可通过等式1表示:

    MOSFET的输入寄生电容冲完电后,负载电流流经MOSFET,而VD…

  • 直流/直流转换器数据表——系统效率揭秘

    市面上售有各种类型的稳压器,但很难选择一款直流/直流稳压器。大多数汽车应用都要求在整个负载范围内保持高效率,因为它们一直在耗电。但话又说回来,许多工业应用在高负载时需要高效率,而在轻负载时,效率并不是很重要。因此必须了解直流/直流稳压器中的损耗。阅读直流/直流转换器数据表中提供的效率曲线时也萌生了一些问题,比如“为什么在轻负载时功率较低呢?”“为什么在重负载时功率会下降呢?”在该系列博客中,我会以SWITCHER® LM2673 3A降压稳压器为例,尝试将系统效率解析成不同的组件损耗。

    图1所示为评估模块(EVM)示意图

    1:设计原理图

    栅极电荷和IC损耗

    在诸如LM2673的典型非同步降压稳压器中,功耗部件包括集成电路、电感器和箝位二极管。穿过输入和输出电容和寄生等效串联电阻(ESR)的均方根(RMS)电流非常低;因此,你可以忽略这些组件的损耗。

    由于结构关系…

  • 想住在市区还是郊区?考虑采用转换器或控制器进行大电流电压调节

    一般来讲,寻求更大生活空间的居民会放弃在市区附近生活。尽管住在市区上班方便,并能享受城市服务,但他们更愿意搬到郊区,因为那里房子更大,院子更宽敞。同样,当工程师需要大电流用于负载点(POL)设计时,他们一般会放弃高密度转换器(带集成MOSFET)的便利性,取而代之使用一个涉及控制器(带外部MOSFET)的更复杂的解决方案。控制器,与郊区环境相类似,具有相对的灵活性和经济性,但会占据更多不动产,更多的电路板空间。

    直到最近,需要电流超过10-15A的应用一般会依赖带外部MOSFET的控制器。转换器尽管设计简易,布局简单,物料清单(BOM)中部件更少,具有高可靠性的更高密度解决方案,但通常只能提供有限的电量。

    诸如网络路由器、开关、企业服务器和嵌入式工业系统等应用的耗电量越来越高,需要20A、30A、40A或更多电量,以用于它们的POL设计。然而,这些应用对空间要求极为严格,很难兼容采用控制器和外部MOSFET的解决方案。问题在于…

  • 低压降稳压器,让一切更简单

    在亚洲生活和工作让我遇到了很多有趣的支持问题。例如,最近有人问我TI有没有针对低压降控制器的跨设备。该控制器位于小外形晶体管(SOT)-236封装内,该封装在印刷电路板(PCB)上所占面积为3mm×3mm。图1所示为所推荐的控制器原理图。

    1:简单的低压降控制器

    从表面来看,使用高电流稳压器似乎是不错的选择。了解到设计工程师想要支持1.35VIN 到1.0VOUT的最大4A电流后,我推荐其使用TPS7A85TPS7A85并非控制器,但其可以完全集成到3.5mm×3.5mm、20引脚、方形扁平无引脚(QFN)封装的4A LDO电压稳压器中。很显然,这一封装比SOT-236要略微大一些。

    我当即得到的回复是,“TPS7A85太复杂了。”有时,引脚越多意味着越复杂;然而,在TPS7A85中,更多的引脚实际上却转换为更少的组件。查看一下图2中的TPS7A85等效原理图,你可以发现外部组件数量从9个减少到了5个…

  • 多轨直流/直流转换器助力可穿戴设备

    从智能手表到健身追踪器,可穿戴设备越来越流行。以保健监测仪为例,其测得的数据经过处理可显示在小型集成屏幕上。数据也可以传输至其他设备,并通过 Bluetooth® Smart连接至智能手机。

    可穿戴设备很小,因此其组件必须也同样小巧,包括可充电电池。为了让这些小容量电池每充一次电都能运行尽可能长的时间,电源管理芯片不仅需要具备尽可能小的外形,还需优化提高效率。在单个包装的多轨配置中集成多个电源能够发挥很大的作用。

    TI的小型TPS62770多轨直流/直流转换器将低 静态电流降压和升压输出集成到一个设备中。降压轨道即使在微安培负载范围内也能利用极低的360-nA静态电流产生高效率,为无线MCU和传感器供电。升压轨道则优化用于为显示器供电,显示器可以是被动矩阵OLED (PMOLED)也可以是带背光的LCD屏幕。

    1:可穿戴系统的基本供电图

    显示器设计的灵活性对满足不同类型穿戴设备的需要很有帮助…

  • 我们一起来实现氮化镓的可靠运行

    我经常感到的奇怪的是,我们的行业为什么不在加快氮化镓 (GaN) 晶体管的部署和采用方面加大合作力度;毕竟,大潮之下,没人能独善其身。每年,我们都看到市场预测的前景不太令人满意。通过共同努力,我们能够大大增加这项高能效技术的市场渗透能力。

    如果GaN取得胜利,我们都是赢家。世界范围内的能效只需提高1%就足以关闭45个火力发电厂。在我们的日常生活中,我们已经目睹了GaN技术的部署和采用—在几个月之前,有些事情我还不太明白,直到我女儿问我GaN长得什么样子时,我才意识到,在家中的节日彩灯中有数百个GaN:GaN LED。

    一个很不错的合作主题就是GaN可靠性。即使GaN晶体管现在通过了传统硅质量检测应力测试,或被称为“qual”,它的部署和采用仍然很慢。由于它是基于硅材料的,“qual”并不能提振低用户对于投入回报的信心。虽然通过“qual”测试对于器件的生产制造、质量和可靠性具有里程碑式的意义,但还不清楚它在器件使用寿命…

  • 用一个Hercules™ LaunchPad™ 开发套件控制GaN功率级—第2部分

    在我的上一篇博文中,我为大家介绍了一个动手操作项目:用一个氮化镓 (GaN) 功率级、一个Hercules™ 微控制器和一个滚轮来调节一盏灯的亮度。我讲到了设置、设计,以及如何正确地驱动这个功率级。

    在这篇博文中,我打算试一下你的设计成果。经验证,LaunchPad™ 能够产生出正确的信号。那么,就让我们把它接到评估套件上吧。

    准备评估套件,并将其连接至LaunchPad开发套件

    LMG5200评估模块 (EVM) 一同提供的还有一块驱动GaN集成电路 (IC) 的电路。你需要将其断开,并且连接你的LaunchPad开发套件。

    图1:移除电阻器R6和R7

    断开板上驱动电路比较容易。你只需要从印刷电路板(PCB,请见图1和图2)上移除两个0Ω电阻器,R6和R7。最简便的方法就是使用一个热风枪、

    图2:电阻器R6和R7在PCB上的位置

    现在,你有了两个测试点,TP9和TP10…

  • 享受无线自由,让您的交流电子设备摆脱有线烦恼

    要接上难以拔出的吸尘器电线,并插上厚重的交流电源插头,真令人烦扰,有时可能会非常危险。而使用无线电动工具和园艺工具在过去只不过是一个奢侈的梦想,但随着锂离子电池变得越来越流行、更廉价,这个梦想终于得以成真!

    使用锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂(LiFePO4)化学物的明显优势是,它们与传统电池相比,在容积(按照电池大小所能获得的电量)和重量(按照电源重量所能获得的电量)的能量密度方面都表现良好。因此,即使没有笨重的大型铅酸电池,您也可获得较高的电量。如果您想让电动工具或园艺工具依靠锂电池运行,则是一个理想的选择。然而,这些化学物并不完美,会出现欠压(UV)、过压(OV)、过热和过电流(OC)等安全问题。而这些问题都会加速电池性能退化,并可能导致出现热耗散和系统故障。

    随着锂离子电池组的使用人数越来越多,以及这些化学物质的使用范围越来越广,电池组本身的大小在不断增长,这就要求具有更高的电量。许多正在生产的电池也是如此。随着普及范围不断扩大…

  • 您的完备移动电源解决方案

    移动电源看似非常简单,就是由一个单电芯锂电池、一个升压转换器(采用不同的电池电压,并在输出端提供规定的5V电压)和一个连接充电便携设备的USB端口组成。仔细观察一下典型的移动电源,您可能会发现还有很多其它子系统:显示电池电量状态、在D +/ D-线路上与便携式设备通信的发光二极管(LED),或过热或过电流检测等故障保护装置。整个系统很快变得复杂起来,许多不同的集成电路(IC)必须共同协作。

    TI Designs参考设计在移动电源中实现输出电流感测和限制以及插件检测(PMP9776) 一文解释说明了在所有组件一起工作的情况下,完整移动电源解决方案的工作原理。图1为框图,而图2展示了形状系数优化的印刷电路板(PCB)。让我们一起来看看在其测试报告中说明的这款参考设计的各个方面。

    1PMP9776德州仪器设计移动电源框图

    2:完备的PMP9776 TI Design

  • 如何使用转换速率控制EMI

    许多工业和汽车应用中都使用了同步降压转换器电源拓扑结构;此类应用还要求具有低传导放射和辐射放射特性,以确保电源不会干扰共用同一条总线的其它设备(输入电压 [VIN])。例如,在汽车信息娱乐系统中,电子干扰(EMI) 会在汽车立体音响中发出挠人的噪音。

    图1显示了同步降压转换器的原理图以及其开关节点波形。高侧MOSFET的开关速度和高侧/低侧MOSFET与印刷电路板(PCB)杂散电感和电容都具有在开关节点波形达到峰值时振铃的功能。而我们不需要开关节点波形振铃,因为它会增大低侧MOSFET的电压应力,并产生电磁干扰。

    1:同步降压转换器

    为了确定图1中降压转换器的开关节点振铃与其所产生电磁干扰之间的关系,我按照国家无线电干扰特别委员会(CISPR) 25 Class 5的规定进行了传导放射测试。图2显示了测试的结果。测得的数据显示:在30MHz-108MHz的频率范围内,降压转换器的传导放射值比Class 5限制高出了15dBµV…

  • 如何拓宽控制器的输出电压范围

    控制器能够调节最高输出电压:例如,LM5140-Q1能调节的最高输出电压是15V。但在很多应用中(如在一种工业应用中,为可编程逻辑控制器(PLC)和工厂自动化设备供电的标准运行总线为24V),设计工程师需要调节更高的电压。

    在本文中,我将介绍如何使用LM5140-Q1为具有24V输出电压、3A负载电流的工业应用提供电源。LM5140-Q1专为需要调节8V以下输出电压的汽车应用而设计。增加一些外部组件后,您可以将LM5140-Q1用于工业应用。

    开始设计前,应考虑以下事项:

    Ÿ   LM5140-Q1需要一个连接VCCX的外部5V偏置电源。

    Ÿ   需要对缓冲放大器进行OR’d二极管配置,以确保启动时的功能运行。

    Ÿ   VCCX绝对最高电压是6.5V。

    Ÿ   VOUT引脚需要较低的阻抗输入。阻抗足够低的电阻分压器可吸走大量电流,从而影响系统的效率。

    Ÿ   LM5140-Q1内部斜率补偿会控制电感器和RSENSE的选择。

  • 利用包络追踪功能提高声频放大器的效率


    声频放大器的一个关键设计难题在于产生电源电压。使用单芯锂电池作为电源时,升压转换器会将该电压升高,从而使声频放大器产生偏压。升高的电压水平要在声频质量和功耗之间达成折衷。您希望将电源电压升高到足以不扭曲或修剪某些声频信号(峰值功率较高)的水平。但您也不希望在其它声频信号期间耗散大量过电压(峰值功率较低)。那么,鱼与熊掌能否兼得呢?

    如果电源能够根据输入的声频信号进行调整,那么答案是肯定的。较高功率的信号(需要使较高的电源电压不发生扭曲)会将声频放大器的电源电压升到更高。当该信号离开并返回较低水平时,电源电压降低。根据不断变化的声频信号而动态优化电源电压的过程被称作包络追踪。声频功率放大器的包络追踪电源参考设计可将单芯锂电池的电源电压从5.5V一直调整到11.75V。图1所示为实施过程。

    1对声频信号进行包络追踪的PMP9774框图

    包络追踪的关键在于测量输入声频信号的强度。OPA4377是一种轨到轨输出、低成本的运算放大器…

  • 选择保障线性稳压器稳定度的ESR

    输出稳定度对于任何电源设计而言都是一项关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案是添加或使用输出电容器的等效串联电阻(ESR)。

    此处以带5V输出的低压差正可调稳压器LM1084为例。LM1084能够为负载提供的电流为5A,它在可能存在大电流尖峰时能够发挥作用。它还是一种准稳压器,即传输晶体管是一种由PNP晶体管驱动的单NPN晶体管,如图1中所示。因其内部架构所需,准稳压器的输出电容器中一般需要部分ESR来确保稳定度。

    1:准稳压器内部简化示意图

    一般来说,钽电容器和电解电容器的ESR足以确保稳定度,但由于设计的空间要求越来越受限,因此尺寸较小的陶瓷电容器成为了理想选择。由于陶瓷电容器几乎不存在任何ESR,因此添加外部串联电阻只是用来模拟其行为。在本文中,我将使用LM1084来演示如何估算输出中的最佳ESR值以及如何在实验室中测试其有效性…

  • SIMPLE SWITCHER稳压器在未来几年中展现强大优势

    在工业应用中,采用能够耐受恶劣环境和极端电气条件且坚固可靠的封装解决方案是非常重要的。随着集成电路的发展及小型化态势,封装技术也不断进步,并呈现出尺寸逐渐减小的趋势。采用小型封装能够缩小整体解决方案的尺寸,但其弊端在于难以快速简便地对现场出现故障的电路板进行返修,也给系统散热带来了难度。

    在许多工业应用中,与个人电子产品的空间相比,整体解决方案的尺寸并没有那么重要。因此,采用操作简便、具有出色散热性能、更加坚固可靠的封装方案来延长工业终端设备的使用寿命才是明智之举。

    集成电路具有多种形状和尺寸,与给定电路的物理连接方式也多种多样。本文将讨论德州仪器的LM257x、LM258x、LM259x及LM267x SIMPLE SWITCHER®降压稳压器的封装鲁棒性,具体而言就是探讨这些封装方案与同类部件相比如何提供最简单的组装,以及它们的卓越散热性能和湿度敏感性。该TO-263封装的额定功率为湿度敏感性等级(MSL)3…