与DSP的其中一位发明者,Gene Frantz一样,对我来说,了解客户如何将我们的处理器应用到实际环境中是再开心不过的一件事情了。然而,我发现基于KeyStone™ 的TMS320C6678,一款8内核C66x DSP特别有意思,这是因为这款器件是市面上较早的高性能多核DSP之一。虽然有超过100名客户已经在他们的产品中采用了C6678 DSP,但是我可以很肯定地说,对于定点和浮点C6678 DSP来说,至少有50种不同的使用方法!不过也别担心,我不会将这个冗长的列表直接抛给你,我只是想与你分享其中5个最常见的应用。

加快回程速度—Keystone系列无线基站片上系统 (SoC) 已经充斥于无线市场,不过C6678 DSP也在无线回程领域内找到了用武之地。Sub10系统采用C6678 DSP作为其无线回程网络同步平台的基础,依赖这款基于Keystone的DSP实时算法处理和网络对接。

进行全新扫描—由于图像处理是数字信号处理的长项,大量的TI DSP在医疗成像设备中发挥了十分重要的作用,而C6678 DSP也不例外。来看一看,如何将这款Keystone多核DSP应用到你的下一个医疗成像应用中。

停留在总线上—或者在使用合成孔径雷达 (SAR) 产品时采用无线传输方式。SAR技术在基于商用和军用雷达的应用中很流行,而由于SAR对先行信号处理和计算密集型处理的严重依赖性,C6678多核DSP成为针对这一函数的最佳内核。来看看如何在SAR函数中充分利用这款高性能DSP。

无需讨论太多—我们在智能手机、平板电脑等设备上使用了越来越多的流媒体视频,这使我们现在很少有时间进行面对面的交谈。所有这些视频流严重增加了网络中服务器和内容分发装置的负担,正因如此,诸如H.265的视频压缩/解压缩标准的执行对于实时性能至关重要。C6678在执行视频编码时具有很高效率,并且是一款能耗极低的软件可编程芯片。在C6678 DSP如何成为一款理想的H.265处理引擎方面,我们有更多信息

快速傅里叶变换 (FFT) 是关键—由于航空电子和国防应用对于实时信号处理的依赖程度很高,这些应用与快速傅里叶变换 (FFT) 之间的密切关系也就不言而喻了;在很多情况下会用到超大FFT。查看这份FFT白皮书,了解具有FFT协处理器的C6678 DSP如何成为FFT处理和航空电子与国防应用的理想选择,以及如何以较低功率和小占板面积来保持最优性能。

你可以在TI DSP应用页中找到更多内容,了解C6678多核DSP和其它TI DSP在特定解决方案中的应用情况。如果你对于C6678 DSP本身不太熟悉的话,一定要看看这里。在这篇博客中的下一部分,我将讨论C6678的5个主要事实。与此同时,我们很想听一听你是如何使用C6678的?梦想。实施。用DSP实现。

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/process/archive/2015/04/07/50-ways-to-use-a-ti-c6678-dsp

Anonymous