随着物联网 (IoT) 的持续发展,可穿戴电子产品所能提供的价值也逐步增加。传统意义上,标准型腕表是可穿戴设备在发展初期的代表性产品。如今,这些腕表不仅能够显示时间,还逐渐开始与用户周围的环境进行交互。健康与健身领域是可穿戴设备所瞄准的首批市场之一,通过其内置的加速计,这些设备能够分析用户的运动情况。这项技术为可穿戴设备增添了新的乐趣,但是无线连接技术的应用更是进一步丰富了设备的功能,同时也为其带了更多的价值。可穿戴手表与腕带之间可无线连接,用于监视用户的心率。这意味着,可穿戴设备能够帮助用户更深入地了解健身的效果。

随着联网节点数量的增加,可穿戴设备得以开始发挥更多的奇妙作用。突然间,手表可以用来提醒用户定期为植物浇水,或者在用户饲养的宠物偷偷跑出家门时及时发出警报。现在,虽然可穿戴设备的外形和大小没有太多的变化,但是其功能却在不断地增加。通过近场通信 (NFC) 或蓝牙低功耗(BLE)技术,可穿戴设备不仅可以直接与手机等等具有更复杂节点的设备连接,以充分利用其增加的计算能力,同时还能够借助设备的Wi-Fi功能,通过云端与世界上任何的一个节点互连。如此一来,用户就可以利用这个功能与其它设备互连,例如可以向用户报告非法闯入行为的Wi-Fi安防系统,或者通过电子邮件与其他人进行联系。

毫无疑问,可穿戴设备能够为用户带来更大的便利性,甚至帮助提高用户的工作效率,然而,可穿戴设备的开发仍然面临着很多挑战。首先,这些设备通常由电池供电,如果只用于计时,电池完全可以很好地维持运行。但如果要进行无线数据传输或其他大量数据的处理,电池的使用寿命就会大大减少。其次,可穿戴设备还面临着另一个巨大的开发难题,那就是在狭小的空间内实现全功能的电气设计。无论如何,要把一台小型计算机置入到手腕上,操作空间是十分有限的。

 TI的超低功耗MSP430微控制器能够极大地减少可穿戴设计中遇到的难题。这款微控制器的特点是集成了模数转换器 (ADC)、分段LCD控制器以及其它组件,有助于减小可穿戴设备的尺寸并降低设备成本。同时,借助高效的电源管理以及运用低功耗软件可控模式,其优化的外设和微控制器内核能够大大减少系统功耗。最值得一提的是CC430片上系统 (SoC),通过将MSP430 MCU与CC110L Sub-1 GHz射频的结合,进一步简化开发流程并减小可穿戴设备的尺寸。

对与那些计划开发一款可穿戴电子产品的工程师而言,TI的eZ430-Chronos为他们提供了最佳的选择。只需几分钟的时间,用户就可以无线的操控计算机演示,或者连接到胸带以监视心率。这是一款主要针对腕表式可穿戴应用的无线开发套件,提供了开发过程中所需要的全部组件。

阅读更多关于可穿戴设备的相关信息:

  • 可穿戴设备是一个趋势,结合Ti的低功耗芯片,以后很有市场的。

  • 可穿戴的便利性,最要在于体积小,重量轻,使用方便。当然使用方便时最重要的,比如手机来电,你正在忙着做其他事情。那么你就不需要腾出一只手来那电话,或者需要两只手来操作电话。从效率来讲。以前我们只能用手来操作。同时只能做一件事。如果这个叫做时分复用,那么可穿戴我们可以用语音。将来或者可以直接用大脑思考。同时干几件事情。将我们从单一的操作中解脱出来。那么说来,这可以说类似频分复用了。说不定以后可穿戴都植入体内了。那就是集成啊。或者可穿戴智能化。到时候做事都不用想,也不用操作了。这个便利性和高效性那是无与伦比的。纯手工打字,希望通过。哈哈

  • 可穿戴设备的突出特点体现在低功耗,小型化,还有一个重要的特性就是无线传输,配合低功耗,目前比较常用的技术是蓝牙和WiFi,TI有集成蓝牙和Wifi功能的SOC,MSP430低功耗处理器,可以实现可穿戴设备低功耗,小型化的特点,使可穿戴设备能够越来越多的走进生活的方方面面,期待TI在可穿戴领域大放异彩

  • 记得2009年我还用MSP430149F开发传感器手持仪表,为方便传感器通讯和智能家居控制技术而研发。

    如今,蓝牙低功耗BLE和片上系统集成智能程度如此疯涨的发展,让我们这些开发工程师可以选择更多更好的开发组件和最小系统或者套件来把更多的时间利用到我们想到设计软件功能实现具象化上!

    尺寸小,低功耗,无线传输,高速传输,集成化,性价比高等诸多特点。

    智能家居、生物识别、物联网和智能互联网+技术和产品给我们的生活工作娱乐带来了便利和高效

  • 这个智能手表创意很好,可以戴在手上,进行对周边环境的检测,有益于健康,想法很好。所用的芯片也是低功耗的,如果考虑无线充电,将会更加完美。