随着物联网 (IoT) 的持续发展,可穿戴电子产品所能提供的价值也逐步增加。传统意义上,标准型腕表是可穿戴设备在发展初期的代表性产品。如今,这些腕表不仅能够显示时间,还逐渐开始与用户周围的环境进行交互。健康与健身领域是可穿戴设备所瞄准的首批市场之一,通过其内置的加速计,这些设备能够分析用户的运动情况。这项技术为可穿戴设备增添了新的乐趣,但是无线连接技术的应用更是进一步丰富了设备的功能,同时也为其带了更多的价值。可穿戴手表与腕带之间可无线连接,用于监视用户的心率。这意味着,可穿戴设备能够帮助用户更深入地了解健身的效果。

随着联网节点数量的增加,可穿戴设备得以开始发挥更多的奇妙作用。突然间,手表可以用来提醒用户定期为植物浇水,或者在用户饲养的宠物偷偷跑出家门时及时发出警报。现在,虽然可穿戴设备的外形和大小没有太多的变化,但是其功能却在不断地增加。通过近场通信 (NFC) 或蓝牙低功耗(BLE)技术,可穿戴设备不仅可以直接与手机等等具有更复杂节点的设备连接,以充分利用其增加的计算能力,同时还能够借助设备的Wi-Fi功能,通过云端与世界上任何的一个节点互连。如此一来,用户就可以利用这个功能与其它设备互连,例如可以向用户报告非法闯入行为的Wi-Fi安防系统,或者通过电子邮件与其他人进行联系。

毫无疑问,可穿戴设备能够为用户带来更大的便利性,甚至帮助提高用户的工作效率,然而,可穿戴设备的开发仍然面临着很多挑战。首先,这些设备通常由电池供电,如果只用于计时,电池完全可以很好地维持运行。但如果要进行无线数据传输或其他大量数据的处理,电池的使用寿命就会大大减少。其次,可穿戴设备还面临着另一个巨大的开发难题,那就是在狭小的空间内实现全功能的电气设计。无论如何,要把一台小型计算机置入到手腕上,操作空间是十分有限的。

 TI的超低功耗MSP430微控制器能够极大地减少可穿戴设计中遇到的难题。这款微控制器的特点是集成了模数转换器 (ADC)分段LCD控制器以及其它组件,有助于减小可穿戴设备的尺寸并降低设备成本。同时,借助高效的电源管理以及运用低功耗软件可控模式,其优化的外设和微控制器内核能够大大减少系统功耗。最值得一提的是CC430片上系统 (SoC),通过将MSP430 MCU与CC110L Sub-1 GHz射频的结合,进一步简化开发流程并减小可穿戴设备的尺寸。

对与那些计划开发一款可穿戴电子产品的工程师而言,TI的eZ430-Chronos为他们提供了最佳的选择。只需几分钟的时间,用户就可以无线的操控计算机演示,或者连接到胸带以监视心率。这是一款主要针对腕表式可穿戴应用的无线开发套件,提供了开发过程中所需要的全部组件。

阅读更多关于可穿戴设备的相关信息:

Anonymous