不知你想过没有,电容触摸会在电网基础设施领域内的高压和高功率应用中发挥重要的作用?

虽然常见的人机接口系统 (HMI) 主要用于个人电子设备和家电市场,不过,在电网基础设施中,由于电容触摸技术变得必不可少,所以对于此类系统有着实实在在的需要。

让我们从最大的电网基础设施细分市场入手,即智能电表应用;在这些应用中,公共事业部门感兴趣的是如何尽可能降低配电损耗,以及最大限度地回收用电资金。在这个市场内,智能预付费电表增长迅猛,并且正在使用小键盘来实现数字或令牌输入,以进行购电验证。

图1.智能电表示例

在这些应用中,用电容触摸替代机械按钮能够解决很多问题:

  • 大型数字键的密封问题(尘土、水、抗潮湿等)
  • 排除了Taser® 枪的放电,或其它已确定的攻击(电弧故障),以及电表人为破坏和盗电
  • 部署室外时,暴露于电网内的嘈杂环境下

借助于我们MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的CapTIvate™ 技术,由于以下特性,公共事业部门可以用非常有效的方法实际解决这些问题:

  1. 经IEC61000-4-6认证的解决方案的稳健耐用属性
  2. 抗潮湿和防水面板
  3. 需要多个按钮(多达64个按钮)
  4. 针对监视应用增加的MCU用例提高了总体智能性

此外,MSP430 MCU的超低功耗(每按钮功耗0.9uA)有助于在这些应用中保持所需要的10年电池使用寿命。

我们还见证了电网基础设施中,针对其它终端设备使用情况的增加,其中包括:

  • 流量计

  • 面板仪表(电压、电流、电源监视元件) 

  • 配电站控制面板

CapTIvate技术的特性使这些应用与众不同,并且有助于改进整个用户界面。

如需进一步了解我们的超低功耗MCU和我们的CapTIvate技术:

  • 进一步了解电网基础设施应用中的MSP MCU
  • 观看这部关于CapTIvate触摸微控制器的视频培训系列
  • 下载我们全新的低功耗玻璃触摸TI Design参考设计
  • 阅读我们其它与电容触摸有关的博客:    
  • 下载具有CapTIvate™ 技术的MSP430™ FRAM微控制器简介白皮书
Anonymous
  • 电容触摸替代机械按钮,在降低成本和提高可靠性方面效果是很明显的,特别对于防水等级比较高,要求免维护,长寿命的场合更是突出,机械按键根本没有办法与之相比, 但同时也得注意其抗干扰的能力,目前一些民用品,如中低端的电磁炉,面板上有点水,就会误触发,在工业环境中就麻烦了, 因此在解决了抗干扰误触发问题后,电容触摸方案,在任何场合中,都将是最佳的解决方案.

  • 智能电表应用;在这些应用中,公共事业部门感兴趣的是如何尽可能降低配电损耗,以及最大限度地回收用电资金。在这个市场内,智能预付费电表增长迅猛,并且正在使用小键盘来实现数字或令牌输入,以进行购电验证。

    这些市场如果能够带触摸屏,可以大大方便人民的生活,ti能够在这方面吧产品抗干扰做的更稳定就比较好好了。

  • 触摸屏的需要加强抗干扰设计,ti的msp430功耗比较低,抗干扰还有待提高,不过ti的技术应该没有问题。

  • 对于电容触摸屏的可靠性还是需要在进一步努力,目前保护设备,电力设备也有部分触摸屏,这个需要加很多东西防护,mcu,触摸屏的抗干扰设计是目前还需要努力改进的,ti在这个方面应该做了很多努力,希望有大的突破。

  • 电容触摸技术亦属于人机接口系统 (HMI) ,TI的CapTIvate技术极大方便了工程操作。通过使用电容感测原理,支持CapTIvate技术的MSP430™ 微控制器 (MCU) 能够在15cm或更大的范围内检测不断靠近传感器的手或人。此外,这些传感器能够被设置成确定运动方向,从而实现3D手势识别。以业内小于5uA的最低电流运行,CapTIvate技术能够在电池供电的门锁、水龙头、皂液器和很多其它设备中实现数年的邻近度和手势感测。