Smart-me的联合创始人兼首席执行官(CEO)David Eberli在专访中回答的五个问题
在今年的国际消费电子展(CES)上,智能家居是一个非常热门的话题,这使人们普遍猜测2015年可能是智能家居年。由于许多新创公司不断为互联革命提供动力之源,因此我们希望从奋战在智能家居新领域最前沿的人士那里获取内部消息。我们向Smart-me的联合创始人兼CEO David Eberli问了几个问题 —— 内容涉及互联型设备市场、Wi-Fi®的优势以及他本人与TI的关系。
TI:什么是Smart-me?
Smart-me是一种旨在控制和监视电子设备的多用途技术。它将许许多多的功能统统整合在一个设备中,可用作能量和功率计、遥控开关、计时开关、温度计等。它可连接到您的Wi-Fi网络,这就允许您通过自己的智能手机、平板电脑或普通电脑在任何地方控制和监视Smart-me。
而且您拥有几乎无限的可能性来配置您的个别事件和动作。例如,当温度低于20℃时打开电源。
Smart-me是适用于智能家居和智能表计的简单解决方案。您只需将多个Smart-me设备整合在一起,即可创建一个智能家居系统。
TI:是什么让Smart-me从其竞争产品中脱颖而出?
首先,Smart-me很简单,便于安装和使用。您不需要任何附加的硬件,只需要Wi-Fi网络和智能手机或平板电脑。其次,您可在任何地方控制它。例如,您可在几百英里以外的地方控制您度假寓所的加热器。
Smart-me的一大优势是高质量和高准确度。当作能量表计时,我们可确保误差仅为1%;而我们的竞争对手的产品误差是5 – 30%,形成鲜明对比。
当然,Smart-me有多种功能。您可以把它用作能量监测器、温度监测器、遥控开关、遥控插头、计时开关、闹钟、警报系统,或只用它同时开启或关掉多个设备。
最后(但并非最不重要),Smart-me的另一大优势是能耗非常低。Smart-me经过精心设计和打造,功耗能有多低就有多低。
TI:目前市场上有很多无线连接技术。您为什么给Smart-me选择Wi-Fi?
与其它无线连接技术相比,Wi-Fi拥有一项非常显著的优势:几乎每个人家里都有一个Wi-Fi网络。由于Smart-me是以云为基础的,因此设备需要连接互联网。我们不希望客户被迫另购网关设备,所以最简单的解决方案是使用他们的(现有)Wi-Fi网络。
TI:您为什么给自己的产品选择TI的SimpleLink™ Wi-Fi CC3100无线网络处理器和超低功耗MSP430™MCU技术?
首先,我是TI的粉丝。在为其它公司做项目的过程中,我已使用TI产品(用于智能计量仪表、家居控制设备等)多年,对它们一直都很满意。
当我们着手开发Smart-me设备时,我们在寻找能耗很低、小巧价廉的微控制器(MCU)。使用超低功耗MSP430 MCU,我们找到了最理想的解决方案。
我们之所以选择SimpleLink Wi-Fi CC3100器件,是因为它价格诱人,能耗极低,并且具备很多功能。简而言之,它是适用于任何物联网(IoT)设备的完美解决方案。
我们选择这些TI产品的另一个原因是:我们深知,如果需要的话,我们会得到很好的支持。每种新产品都难免有一些小的问题,当您遇到问题时可以求助别人,这一点至关重要。
TI:您认为您这项技术在未来五年的发展方向是什么?
智能家居/智能表计市场正从一个小众市场发展成一个真正繁荣的市场,而Smart-me将成为它的重要组成部分。人们想要没有任何复杂布线或网关设备的简单解决方案。Smart-me恰好是这样的解决方案。
眼下,我们在生产第一系列的设备,它们于2014年12月开始面市,如今几乎已经销售一空。我们现在正进行第二轮投资,这样我们就可以将市场扩展到其它国家,生产数量更多的设备。当然,我们一直致力于开发前所未有的创新功能,并且对一些类似设备作了进一步的完善。
此外,我们接下来的战略步骤之一是提供开放式应用程序界面(API),以便其他人能在自己的系统中集成Smart-me。
如欲了解更多信息,敬请访问:
- Smart-me:www.smart-me.com
- TI的SimpleLink Wi-Fi解决方案:
- CC3100
- TI的低功耗微控制器(MCU):
- MSP430
访问www.ti.com/connectmore,以了解TI如何使物联网(IoT)发生突破性变革。
原文链接: