摘要:德州仪器(TI)的MSP430产品系列可谓是低功耗MCU的经典之作,然而TI近期推出的MSP432 MCU更是引起了业界的诸多关注。这款全新的产品将TI MSP430所具有的卓越特性引入到了ARM领域中,通过与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,现在就让我们一起来看看这款产品的全方位详解吧!

不久前,德州仪器(TI)宣布推出全新的超低功耗MSP432 MCU,也为我们揭开了这款微控制器平台的神秘面纱。

相较于经典的MSP430,MSP432的命名方式到底代表什么含义呢?有人认为这是一款32位的MCU,也有人猜测这款产品集成了ARM® Cortex®内核。的确如此, TI正在将其低功耗MSP430所具有的卓越特性引入到ARM领域中。试想一下,能够同时拥有ARM Cortex-M4F内核的性能以及MSP430 MCU所具有的低功耗优势将是怎样一种前所未有的体验?凭借FPU引擎、DSP指令和48MHz,那些正在寻找拥有更高性能或行业标准内核的MSP用户以及那些正在寻求更低功耗的ARM用户将能够找到两者结合的最佳选择。TI的16位MSP430 MCU也将继续作为TI产品组合的基础,并且在16位MCU领域带来更多像MSP430 FRAM系列一样的全新创新。

也许当人们听到能够利用与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能时会感到有些惊讶。但是从现在起,工业用或消费类应用领域的用户再也无需在低功耗与高性能之间做出任何的取舍或权衡。TI的MSP432 MCU平台为业界提供了具有最低功耗的ARM Cortex-M4F器件。虽然目前业界存在着很多“低功耗MCU”产品,但是EEMBC的ULPBench评分证明了TI的绝对优势,该项评分主要针对同类MCU在功耗方面进行统一比较。MSP432 MCU在所有同类竞争的Cortex-M3和-M4F器件中获得了最高分数 (167.4) ,而得分越高则证明功耗越低。

TI的 MSP432 MCU平台旨在为业界提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件,该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设,包括:

  • 相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗
  • 8个独立段上配备了具有可选择保留的64KB RAM,每个RAM段可省电30nA
  • 在采样传感器为1MSPS时,低功耗高速模数转换器 (ADC)的流耗仅有375uA
  • 相较于闪存,存储在ROM中的Driver Library可将耗电量减少35%

除此之外,TI还将全新的高性能外设集成在内核周围,从而能够实现3.41/MHz的最高CoreMark得分,其特性包括:

  • 具有独立段的256KB闪存可实现同步的内存读取和擦除
  • 存储在ROM中的Driver Library可实现超过闪存200%的执行速度
  • 采用目前最快的MSP ADC——具有13.2 ENOB的1MSPS 14位SAR ADC,可加快从传感器中的采样速度

除了发布MSP432 MCU平台,TI还推出了MSP430 LaunchPad,而这款器也采用了与以往不同的纯黑色。

为了纪念LaunchPad开发生态系统诞生的第5个年头,TI发布了这款集成在黑色PCB上的限量版MSP432 LaunchPad。在限定的时间内,用户可以从TI Store或授权的分销商处购买黑色的MSP432 LaunchPad。(当黑色的限量版器件售罄,TI将继续发售传统的红色版本器件)。

通过观看开箱即用演示,可以立即使用MSPWare开始设计属于自己的应用。MSPWare包含了超过150个代码示例以及培训、应用说明、用户指南以和 DriverLib等。

MSP432 LaunchPad能够来减少功耗的同时为应用提供更高的性能,如需了解该平台的更多相关内容,敬请查看TI的全新白皮书

原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2015/03/24/our-biggest-launch-yet-introducing-the-new-msp43

Anonymous
  • 众所周知,德州仪器(TI)的MSP430产品系列在业界一直是低功耗MCU产品中领军“人物”,最近新推出的MSP432 MCU更是将

    MSP430已经具备的优异特性“侵入”到ARM领域,用与Cortex-M0+相似的能耗实现了Cortex-M4F的全部性能,也就是说将MSP430所具有的低功耗优势与ARM Cortex-M4F内核的FPU引擎、DSP指令和48MHz等等各项优异性能进行强强结合。结合的结果体现在EEMBC的ULPBench评分中获得了最高分数 (167.4),这说明了MSP432 MCU具有最低的功耗。这一结果使得用户不必再在低功耗与高性能之间“痛苦徘徊”,MSP432 MCU将是追求低功耗、高性能领域用户轻松、愉快地选择。

  • 通过文章的讲述,了解到以下信息:

    MSP432这是一款32位的MCU,集成了ARM® Cortex®内核,拥有ARM Cortex-M4F内核的性能以及MSP430 MCU所具有的低功耗优势。凭借FPU引擎、DSP指令和48MHz更低功耗的ARM用户将能够找到两者结合的最佳选择。

    利用与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,这是这款产品的亮点。该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅为850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设,包括:

    •相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗

    •8个独立段上配备了具有可选择保留的64KB RAM,每个RAM段可省电30nA

    •在采样传感器为1MSPS时,低功耗高速模数转换器 (ADC)的流耗仅有375uA

    •相较于闪存,存储在ROM中的Driver Library可将耗电量减少35%

    •具有独立段的256KB闪存可实现同步的内存读取和擦除

    •存储在ROM中的Driver Library可实现超过闪存200%的执行速度

    •采用目前最快的MSP ADC——具有13.2 ENOB的1MSPS 14位SAR ADC,可加快从传感器中的采样速度。

    通过以上的信息,我们有理由相信MSP432拥有强大的性能和极低的功耗。

    关于产品的想法:

    在现在工作产品中,目前主要使用过MSP430和STM32两种芯片。有了解到现在STM32LX产品都是打“低功耗”卖点。如果以STM32L4和MSP432来对比:1.都是M4的内核。STM32L4微控制器低功耗技术包括根据不同处理需求调整功耗的动态电压调整、内置FlexPowerControl的智能架构和有7个子模式选项的电源管理模式,其中包括停机、待机和最低功耗30nA的关机模式。意法半导体的批量采集模式(BAM)能使处理器在低功耗模式下仍可与通信外设高效交换数据。而MSP432在降低功耗的方式和STM32L4不同,利用集成外设等模式来从根本上降低功耗;2.在文章中介绍到,MSP432是430的衍生,我们都知道430的低功耗在同类产品中是最优秀的,那么MSP432在EEMBC的ULPBench评分也证明了在此类产品中是最优秀的。

    在现在应用MSP430的基础上,希望有机会能在产品中用到MSP432,感受下M4内核的低功耗性能。

  • TI的 MSP432 MCU平台旨在为业界提供最低功耗的ARM Cortex-M4F器件,该产品在工作状态下的流耗只有95uA/MHz,而在支持实时时钟 (RTC) 情况下的待机状态流耗也仅850nA,同时还集成了针对超低功耗进行优化的外设。TI的MSP432 MCU平台为业界提供了具有最低功耗的ARM Cortex-M4F器件。TI能够在性价比,功耗,体积I的优势,还有价格优势。通过与Cortex-M0+相似的能耗来实现Cortex-M4F的全部性能,适合一般要求 的应用。

    做过采用MSP430的项目。功耗很低,价格很好,完全满足需求。现在需要做的是电动汽车上的项目如果采用MSP432不知道,是否满足汽车里的使用条件,虽然其功耗比较低,但是在汽车这种严酷的环境下,是否能够正常工作。目前TIMCU应用在工作上比较多,在汽车上应用的比较少,如果其能够做到汽车级,给广大的汽车电子爱好者更多的选择。比如做新能源汽车电池管理系统,我看了一下其参数,完全符合电池管理系统的参数,IO也比较多,够扩展。CAN接口也有。如果能够扩展CAN接口,想象一下,将给汽车带来更多的选择。

  • MSP432 MCU确实在16位单片机领域属于翘楚之作了,其不仅具有MSP430系列微控制器的低功耗、丰富的外设和模拟集成以及独特的FRAM存储器等特点,还具有了更好的性能如带有ARM Cortex-M4F内核功耗却与Cortex-M0+内核相当,另外外设性能也得到了进一步整合,如带有独立的闪存段,可实现同步读取和擦除闪存;还带有DriverLib in ROM驱动程序库,其执行速度比闪存高200%;此外还搭配了13.2ENOB的14位1MSPS ADC,这样的话更加有利于数据采集精度的提高,也比单独外加一个14位ADC节省了很大一笔成本,之前用的飞思卡尔16位单片机就是因为自身的AD模块是12位的,数据采集的时候总感觉误差很大。

    MSP432具有高性能,但是更具有低功耗功能,其不以省电为主要目标,而是通过外设、工艺等方面来降低功耗,TI拥有深厚模拟技术积淀和自有厂房的供应商,这也是其产品工艺性能优越的重要保证,MSP432自带有DC/DC电源,比LDO要节省40%的功耗,14位ADC功耗也低,借助可选的RAM保持,每个RAM段的流耗可节省30nA。

    此外,TI还将全新的高性能外设集成在内核周围,从而能够实现3.41/MHz的最高CoreMark得分,尤其是具有目前最快的MSP ADC,可加快从传感器中的采样速度;TI为了客户能够更好的使用这款产品,还提供了配套的开发套件以及开发资料,如MSPWare包含了超过150个代码示例以及培训、应用说明、用户指南以和 DriverLib等,这样会使客户上手很快,加快了使用者的设计进度。

    最后,了解到作为一个超低功耗、高性能的MCU,MSP432的应用前景十分广阔,一个典型的应用是智能手表,相应在今后MSP432 MCU一定会大放光彩!!!

  • TI的MSP432继承了MSP430的低功耗,又具有Cortex-M4F在数据处理方面的高性能,应用起来更加方便广泛。通过降低主频来获取低功耗,48MHz的主频在处理大量计算的时候还是显得有点不足,但对于一般应用足够了。TIMSP432相较于低压降稳压器 LDO,集成的DC/DC(除LDO外)能够节省40%的能耗。低功耗,提高效率,高可靠性,性价比高,值得应用。