This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460EVM-SRC:DisplayPort 至 USB-C 交替模式

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593722/hd3ss460evm-src-displayport-to-usb-c-alternate-mode

器件型号:HD3SS460EVM-SRC

大家好、

我迫切需要将接受 USB-C DisplayPort 交替模式信号的 LG 超细4K 显示器连接到通过 USB 输出 DisplayPort 和 PC 的常规 GPU。  

此开发板是否使我能够执行此操作?

我们非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子中正在处理此问题:


    此致、

    迭戈。