This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:我不n`t Tina ti 仿真结果、为什么会出现10%的增益误差

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180874/drv135-i-don-t-understand-tina-ti-simulation-result-why-gain-error-occur-with-10

器件型号:DRV135

Hellow  

我`m  TINA TI 分析 drv135

但我不会n`t undustnd 仿真结果  

在这种情况下 V+:15V、V-:-15V Vin;3V、Vo+为3.3V、Vo-为-3.28V  

在数据表中、差值时会注意到0.1%的增益误差  

那么、我有一个问题、 DRV135`s 增益误差 实际上是0.1%

请帮帮我

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以通过附加 TINA 仿真来在此处共享它吗?  

    此致、  

    Chris Featherstone