This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:引脚功能

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616733/sn65dp159-pin-function

部件号:SN65DP159

您好,

将HDP_Sink连接至5V和将HPD_SRC连接至3.3V是否正常? 是否可以将SCL/SDA_SNK连接至5V,并将SCL/SDA_SRC连接至3.3V? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    HPD_Sink预期为5V输入,DP159设备将驱动3.3V HPD_SRC信号。 此外,SCL_SNK/SDA_SNK预计为5V信号,其中SCL_SRC/SDA_SRC信号预计为3.3V。

    此致,
    JMMN