最近调产品发现一个问题,个别用INA128做的差分放大电路输出的直流基准会出现波动,示波器截图如下:
波动没有规律性。电路示意图如下:
经查,波动幅度会随着两个200KΩ电阻的增减而增减。对好的INA128电路做各种破坏性试验也没复现问题。
由单电源供电改为±双电源供电(同时ref接GND)不能解决问题。目前怀疑是IN-与IN+中的过压保护电路出现了问题,导致两路电路有微小的不平衡。
回复 Amy Luo:
回复 Nicolas Yao:
没有任何输入情况下得到的。刚刚按您说的调整了偏置电压(单独调整200k上偏置,调整ref都进行了尝试),波动情况依然存在。同时也再次试验了±5V供电,ref接GND,也没什么效果。
如果是芯片问题的话,哪里出问题可能会出现这种现象?又有什么原因可以导致这种问题呢?
谢谢!
若是没有任何输入情况下得到的,那就是IN+和IN-都是1.8V的情况下得到的。您调整了REF,是调整到几伏了呢,建议调整至2V~3V范围内测试一下,因为INA128的输入共模电压给出的是一个范围,建议输入的共模电压在最小范围内,这样才能保证芯片正常工作。 若排除共模电压的原因,您的输出应该为1.8V,不应该为2点几伏,因为VO= G • (VIN+ − VIN−)。
您看一下,把REF调到2.5V也还是不行。ref使用直流稳压源直接供的,用示波器监视不存在波动的现象。
芯片也不是一开始就出现这个问题,也是正常使用一段时间之后出现的。
所以我们用没问题的芯片搭电路打静电、做温冲等破坏性试验,问题也没复现(INA128是真坚挺,咋弄也不坏)。
请问哪里有INA128内部电路图吗,详细点的?