This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI官网中有好多运算放大器芯片显示有能量收集的应用,但是很少有人用,论文中和应用中未涉及到,到底是怎么用的呢

Other Parts Discussed in Thread: OPA2834, BQ25504

谢谢

  • 您好,您指的运放哪里有介绍能量收集的作用?
  • 您好,具体一点就是将运算放大器用于能量采集系统,例如放大器OPA2834中显示有电池供电应用,那么比如收集太阳能板产生的微弱电流,是怎么收集的,是将微弱电流放大在收集吗?那么本身产生的电流就小不便收集,再考虑到放大器的转换率及功耗及要带负载充电储能,是不是有种打破能量守恒定律的意思呢?还是说只是将微弱电流放大到后级收集电路的阈值再收集(例如传感器----放大电路----MCU)?不明白类似低功耗放大器如何利用于太阳能收集电池应用中,例如bq05504管理芯片有个冷启动电压600mV,哪在微弱光线下小型太阳能板达不到这么大怎么办,那还怎么收集uW级的电能?
  • 这个微能量收集和放大器没关系。你说的电源管理芯片是BQ25504吧?
    这个ic是专门用在微能量收集的,可以在低至 600mV 的 VIN 启动,启动之后,可对低至 130mV 的 VIN 进行能量收集。
  • 微能量收集的本质是dcdc升压。
    放大器OPA2834是一个超低功耗的运算放大器,每通道仅消耗 170µA 的电流,用电非常少的。
  • 谢谢您,在微弱光线下太阳能板产生的电流太小,即使用充电管理芯片比如BQ25504,即使能充进去电也是很慢,如果在太阳能板与电源管理芯片之间先加运算放大器,比如用OPA2834把太阳能板产生的微弱电流放大再给电源管理芯片,理论上来讲那不就充的快了,反正运算放大器是超低功耗的才uA级损耗
  • 呵呵,奇思妙想。
    但是,谁给OPA2834提供电源呢?
    如果有外部电源,就没必要收集微弱的能量了。
  • 不外加电源,OPA2834供电电压2.7V~5.5,可以利用系统中的太阳能板和锂电池供电,利用uA级的损耗换mA的电流,用放大器后只要充进去的能量比放大器本身消耗的多,那不就是值得的
  • 首先,在需要微能量收集的场合,基本不会用锂电池的,微能量收集输出的电,一般是保存在电容中。有锂电池的应用偶尔拿回来给锂电池冲下电就好了,微能量收集成本很高的。
    其次,OPA2834是一种信号放大器,不是功率放大器,并不适合作为电流放大的应用。用放大器放大电流的效率也不如dcdc升压电路效率高。
    再次,前面你也说了,能量是守恒的,即使可以放大电流,也会伴随着电压的降低。
    估计楼主太多的应用经验,言尽于此,建议多翻翻ic的手册,多动手实践。
  • 谢谢您的指点,这个想法我也一直在怀疑,我的确是个初学者,您的指点把我的误区改正了,谢谢您
  • 工程师您好,您说微能量收集场合一般用电容储能,那我是用电解电容还是超级电容呢,目前官网给的原理图是0.47uF,我想用100uF的,但是仿真不出来,输入2V,100mA,谢谢您