This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电压跟随器的疑问

您好,我想搭建个电压跟随器电路。跟随器上一级是DDS芯片,电压跟随器想用JEFT精密运放,输入电阻>10的13次欧姆。

1.看到有文章说电压跟随器同相输入电阻非常高,运放如果悬空,输入电压不确定,输出会有个比较大的电压,这是什么原因呢?所以需要加一个电阻到地,也就是R1的由来?请问怎么叫悬空,如果前面接了电路比如DDS芯片,还算悬空吗?

2.如果信号源的阻抗比较大,在反馈网络中需要加R2,平衡偏置电流,这是R2的由来,这点基本能理解。

3.R3不知道为什么,或者有没有必要加。

所以,请问这图中R1、R2、R3是否有必要加,什么情况下加?根据什么判断加什么量级的电阻?

  • 1. 首先R1 的意思是说,当输入端不接信号或者悬空时,不建议将运放的输入端直接接地,这是因为,第一,运放的输入端到地基本上都有集成二极管,当运放上电,掉电,或者供电不正常时,二极管都会有电流流经的现象,这个电流有可能对运放造成损害,第二,如果单电源供电,运放的负压即为GND, 如果不合理的layout,会和运放内部的GND有电位差,这样势必会造成有个电流过冲的现象,di/dt. 同样也会对运放造成损害,所以我们不建议直接将运放输入直接接地,建议在输入端加一个1K~10Kohm电阻。
    前面加了DDS芯片, 就不算悬空了。悬空指的输入端什么也不接。

    2. R3 指的是负载电阻,相当于接了多少ohm的负载。 当实际应用需要接负载时候,可以加上R3 来 判断输出驱动能力。
  • 谢谢,那如果我前面有DDS芯片,R1跟R2还有必要接电阻吗?还是直接短接
  • 做电压跟随的话,R1, R2 可不接。

    如果前端DDS输出和运放输入是AC耦合输入的话,那么在靠近运放输入端建议加上R1到地, 给输入偏置电流Ib提供一个直流路径。

  • 谢谢,请问R1的阻值在什么量级比较合适,1K-10K? 这个是根据什么进行判断,运放偏置电流多大需要加这个电阻?另外,如果是AC耦合,即加了隔直电容,再加个电阻到地,会形成RC高通滤波了吧?

  • 嗯,R1的阻值在1K到10K范围内。

    AC耦合的话,再加一个R到地,相当于高通滤波器,把不必要的低频成分滤除。 截止频率可以通过RC 计算得到。

    R这里的作用主要是给运放的输入端提供直流路径,给运放输入端的晶体管提供合适的静态工作点.

    否则的话, 加了隔直电容, 输入端没有直流通路,是无法正常工作的.