电路如下:
Cf没有时,电路输出是没有高频干扰的,但是当Cf取0.1pF、0.2pF,甚至1pF时,输出总是存在一个幅度为25mVpp左右的高频正弦波,其频率分别为2.7G、2.2G,2G左右。 似乎通过调整Cf是无法消除掉,但是我的电路又需要一个小的Cf来保证频响曲线的平坦(如果没有Cf,对脉冲响应会出现一定过冲)。
请各位专家帮忙支招解决,不甚感谢!
回复 Thomas Grant:
从电路看, 这个电容可以降低噪声和衰减高频信号,可能跟环路寄生参数有关了, 看看布局布线方面的问题
回复 user151383853:
谢谢指点,方便留个邮箱吗,我发图纸和PCB给您参考!
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Kailyn Chen:
回复 user3898843: