This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA132u差分放大器

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL972

我需要采集一个电阻的电压,我对电阻的两端电压分别衰减了10倍。衰减的方法是在电阻两端各接两个电阻(90K和10K串联)衰减后的电压再接入INA132u差分放大器中,现在的问题是,我看手册上INA132u的共模输入阻抗只有80K,感觉输入阻抗不是很大。而INA132u的两个输入端都有个90K+10K的十倍衰减电阻,不知道会不会对采集的信号有影响啊。这是第一个问题。

第二个问题就是,如果我们对运放的输入端接入对地的电阻,对运放的输入阻抗会产生什么变化,这种变化有什么影响。这其实也算是一个问题吧。在线,求你们赶紧为我解答。急急急

  • 您好,
    您可以把您使用的电路图附出来吗,这样使问题更清晰一些。
  • 因为RX的电压最大可能是24V,所以我衰减了10倍,变成了最大2.4V,衰减电阻之所以取这么大,因为我不想让消耗过多电流。但是因为差分输入端有了这些大电阻,不知道会对差分运放产生什么影响,会改变运放的输入阻抗吗,

  • 您好,会改变输入阻抗的,会对输入到运放的信号造成一个衰减,您可以加两个电压跟随器,附件是我做的一个仿真

    ina132.TSC

  • 你这个文件我打不开,用什么软件打开了。电压跟随器你推荐几个TI的型号。另外,是不是所有的运放,都不推荐这样在输入端加大电阻。我比较感兴趣的是,在输入端加电阻到底是如何改变输入阻抗的了,你有没推荐的链接,我想学习下
  • 软件是TI的TINA-TI:www.ti.com.cn/.../TINA-TI
    电压跟随器选择输入阻抗高、输出阻抗低、单位增益稳定,然后其他参数供电电压、SR、BW、IQ等根据信号要求选择。
    看下TL972。
    也不能说改变运放的输入阻抗,是相当于形成了一个信号源输出阻抗,对输入至运放的信号产生了一个分压,使得输入到运放的信号幅值降低。如果运放输入阻抗比较低,这个分压值就比较大,造成的衰减就比较严重。如果运放输入阻抗比较大,影响就比较小。