电流反馈型运放之【5】

在接下来的小节里,主要写一下电流反馈型运放独特的地方。第一个独特的地方要说它的输入级。对从模电课本学习过运放知识的同学都知道,运放的输入级是差分输入电路。而电流反馈型运放的输入级刚不然,是一个近似跟随器的电路。第一小节中也稍提到过。如下图所示:

这样的输入级的同向输入端(+IN)为第一级Q1的基级,这与电压反馈运放(VFB)是一样的。但反同输入端(-IN)则不同,它是Q2的射极跟随器输出端。注意:Q2的基级接到Q1射极跟随输出级,它比+IN电压高一个PN节电压(Q1发射极),它又比-IN端也高出PN节电压(Q2发射极)。这样+IN通过不同管子的两个射极跟随器就到了-IN。这样保证了两者的电压一致。并具有射极跟随器的优点。弥勒电容小,响应速度快。但-IN由于是射极跟随器的输出端,因此这一点的阻抗特别小。

我们仔细观察(其实也不用太仔细),就会发现电流反馈型(CFB)运放的输入级不是对称结构的。这也就决定了CFB运放的直流特性不会特别好。(注:运放的直流特性好坏,是由输入级的严格对称所决定的)。对于电流反馈型运放的失调电压有两个:一个是输出失调,它定义是在无输入信号时,为了使输出电压为,运放的同向输入端需要加的调零电压。另一个是输入失调,它是指同向输入端(+IN)与反向输入端(-IN)之间的失调电压。这是由Q1与Q2的射极压降不同所决定的。在早期的电流反馈运放中,调零电路是相当复杂的。要针对不同输入端设计不同的调零电路,如下图:有些小复杂吧。

 

2 个回复