电流反馈型CFB运放之【16】

之前的文章里从电流反馈型运放的原理框图的水平上理解了CFB运放的基本原理。又说了很多关于CFB运放应用的注意事项,还聊了点CFB运入稳定性问题。我想看完这些,开始使用CFB运放应该没什么问题了。但前些天,看到网友回复,想从CFB运放的内部结构来了解CFB运放,像模电课本上讲解电压反馈型运放那样。

我找到了一些关于电流反馈型运放内部原理的资料并整理了一下。接下来试着把CFB运放的内部结构说明白。但由于本人水平有限,有不详尽,不全面之处,还得请网友们谅解。

Long long ago.故事都是这样开始的。先看下面的电路图,仔细端详一下。

那先总体介绍一下,这是一个带负反馈的三级放大电路。第一级Q1为共射极放大电路,第二级Q2也是共射级放大电路。第三级是射随功放电路。反馈网络由Rf和Rg构成。它将输出信号的Rg/(Rf+Rg)部分反馈给了第一级放大电路。这个电路看上去还是有些眼花。再把它重画一下,就成为下面的电路了。

把反馈网络折算到第一级放大电路反馈电阻,以及输出级放大电路的负载。仔细看一下,如果Rf和Rg是整个电路的反馈网络的话。则这个电路的第一级放大倍数R1/Re是由反馈网络有关的。再进一步,如果把这个由三个三极管组成的电路集成到同一个硅片上。就成了一个集成放大器。这个集成放大器的开环增益将受到反馈网络的影响。其实,这个电路就是电流反馈型运放的始祖了。不管你信不信,反正我是信了。下回详解。