This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

正常音量信号输入tas5548后破音

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

我现在使用的是  cs8416+tas5548+tas5416方案,发现一个问题,音源是电脑同轴输出。

问题是:电脑最大音量输出, 功放声音伴随着低频会有咔咔 的破音(同样音量的同轴信号接到其他数字功放是没有破音的),如果把电脑音量关到一半以内,即使功放开很大声也不会发生破音,

即是这个方案现在只能接受小音量的信号输入,使得使用起来非常麻烦,对一些无法调数字输出音量的设备,比如cd机,岂不是只能一直破音?

有没有什么办法可以使得这个方案输入较大音量的数字信号也可以正常放音?

  • 这一方面是喇叭的问题, 也有可能是大音量下幅值过大, 削顶失真了
  • 这很正常,两者标准就不一样。需要做适配连接。
    功放输入标准是+-0.45V。在此电压下;输出达到满幅值。而电脑输出驱动的是耳塞之类的东西;通常有超过1.4V的能力,整整大了三倍。
    所以;用电脑做音源,不能满幅信号输出。如果必须如此;功放输入口做1/3衰减即可。